Acerca dos dispositivos de recolha

Pode selecionar de entre uma grande variedade de sensores e interfaces para efetuar a recolha de dados durante a execução da aplicação Vernier DataQuest™ com o software TI-Nspire™.

Interfaces de sensor de multi-canal

As interfaces de sensor de multi-canal permitem-lhe ligar mais do que um sensor de cada vez.

 

Interface de sensor

Descrição

Adaptador de laboratório TI-Nspire™ da Texas Instruments

Este sensor pode ser utilizado com uma unidade portátil, um computador ou como um sensor autónomo.

Esta interface de sensor permite-lhe ligar e utilizar um a cinco sensores ao mesmo tempo. Pode ser utilizado no laboratório ou numa localização remota de recolha.

O Adaptador de laboratório suporta dois sensores digitais e três sensores analógicos.

O Adaptador de laboratório também suporta sensores de recolha de dados de elevado número de amostras, tal como um sensor do ritmo cardíaco manual ou de tensão arterial.

Depois de utilizar o Adaptador de laboratório como um sensor remoto, pode transferir dados para uma unidade portátil ou para um computador.

Interfaces de sensor de canal único

As interfaces de sensor de canal único só podem ser conectadas a um sensor de cada vez. Estes sensores possuem um conetor mini-USB para uma unidade portátil ou um conetor USB padrão para um computador. Para obter uma lista completa de sensores compatíveis, consulte Sensores compatíveis.

 

Interface de sensor

Descrição

Vernier EasyLink®

Esta interface de sensor é utilizada com unidades portáteis. Possui um conector mini-USB, pelo que pode ser ligado directamente à unidade portátil.

Ligue os sensores ao Vernier EasyLink® para:

Medir a pressão atmosférica.
Medir a salinidade de uma solução.
Investigar a relação entre a pressão e o volume (lei de Boyle).

Vernier Go!Link®

Este interface de sensor é utilizado com computadores. Possui um conetor padrão, pelo que pode ser ligado a um computador Windows® ou Mac®.

Ligue os sensores ao Vernier GoLink® para:

Medir a acidez ou alcalinidade de uma solução.
Monitorizar gases com efeito de estufa.
Medir o nível de som em decibéis.

Tipos de sensores

Sensores analógicos. Os sensores de temperatura, iluminação, pH e tensão são sensores analógicos e necessitam de uma interface de sensor.
Sensores digitais. Os photogates, monitores de radiação e conta-gotas são sensores digitais. Estes sensores só podem ser utilizados com o Adaptador de laboratório TI-Nspire™.
Sensores USB de ligação direta. Estes sensores ligam-se directamente a uma unidade portátil ou computador e não necessitam de uma interface de sensor.

Sensores para unidades portáteis

Em seguida, é apresentada uma lista de alguns sensores que pode utilizar com uma unidade portátil.

 

Sensor

Descrição

Texas Instruments CBR 2™

Este sensor analógico é ligado directamente a unidades portáteis TI-Nspire™ CX II através de uma porta mini-USB. É utilizado para explorar e registar o movimento em gráfico.

Este sensor lança automaticamente a aplicação Vernier DataQuest™ quando o ligar a uma unidade portátil. A recolha de dados é iniciada quando selecionar a função Correspondência de movimento.

Este sensor recolhe até 200 amostras por segundo.

Utilize este sensor para:

Medir a posição e a velocidade de uma pessoa ou objeto.
Medir a aceleração de um objeto.

Sensor de temperatura Vernier EasyTemp®

Este sensor analógico é ligado diretamente a unidades portáteis TI-Nspire™ CX II através de uma porta mini-USB e é utilizado para recolher intervalos de temperatura. Pode conceber experiências para:

Recolher dados meteorológicos.
Registar alterações de temperatura causadas por reacções químicas.
Realizar estudos de calor de fusão.

Sensores para computadores

A tabela seguinte apresenta uma lista de alguns sensores que pode utilizar com um computador.

Sensor

Descrição

Sensor de temperatura Vernier Go!Temp®

Este sensor analógico é conetado a uma porta USB do computador para recolher intervalos de temperatura.

Pode utilizar este sensor para:

Recolher dados meteorológicos.
Registar alterações de temperatura causadas por reacções químicas.
Realizar estudos de calor de fusão.

Detetor de movimento Vernier Go!Motion®

Este sensor analógico é conetado à porta USB do computador para medir a aceleração e a velocidade.

Utilize este sensor para:

Medir a posição e a velocidade de uma pessoa ou objeto.
Medir a aceleração de um objecto.

Sensores compatíveis

Os seguintes sensores podem ser utilizados com a aplicação Vernier DataQuest™.

Acelerómetro de uma direção (25g)
Sensor de voltagem de 30 volts
Acelerómetro de 3 eixos
Acelerómetro de uma direção (Low-g)
CBR 2™ - Liga diretamente à porta USB da unidade portátil
Go!Motion® - Liga diretamente à porta USB do computador
Sensor de temperatura com cabo de 30m
Sensor de temperatura
Sensor de temperatura de superfície
Eléctrodo selectivo de de amónio
Anemómetro
Barómetro
Sensor de tensão arterial
Sensor de concentração de CO2
Eléctrodo selectivo de cálcio
Sensor de capacitância
Eléctrodo selectivo de cloreto
Colorímetro
Sensor de condutividade
Sensor de corrente elétrica alta
Sensor de corrente elétrica
Sensor de tensão elétrica
Monitor de radiação nuclear
Sensor de oxigénio dissolvido
Sensor de força
EasyTemp® - Liga diretamente à porta USB da unidade portátil
Eletrocrdiograma
Amplificador para elétrodos
Sensor da velocidade de cursos de água
Balança de chão
Sensor de pressão
Go!Temp® - Liga diretamente à porta USB do computador
Dinamómetro manual
Sensor de ritmo batimentos cardíacos
Amplificador de sinal
Sensor de luminosidade
Sensor de campo magnético
Estação de estudo do ponto de fusão
Microfone
Eléctrodo selectivo de nitrato
Sensor de concentração de Oxigénio no ar
Sensor ORP (Potencial redox)
Sensor de pH
Sensor de humidade do ar
Cinturão para monitorizar a respiração (requer sensor de pressão)
Sensor de movimento de rotação
Sensor de salinidade total
Sensor de humidade do solo
Medidor do nível sonoro
Sensor de respiração (volume do ar)
Termopar de tipo K
TI-Light - Vendido apenas com o CBL 2™
TI-Temp - Vendido apenas com o CBL 2™
TI-Voltage - Vendido apenas com o CBL 2™
Sensor de pH de dupla junção
Sensor de turvação da água
Sensor de ultravioletas UVA
Sensor de ultravioletas UVB
Sistema de corrente constante Vernier
Conta-gotas Vernier
Termómetro de infravermelhos Vernier
Detetor de movimentos Vernier
Célula Fotoeléctrica Vernier
Sensor de voltagem
Sensor de temperatura de grande alcance