Procurar uma atualização do SO

Quando existirem unidades portáteis conetadas, pode procurar atualizações do SO a partir da área de trabalho Conteúdo ou da área de trabalho Documentos.

Nota: O computador tem de estar ligado à Internet.

1. Visualize todas as unidades portáteis conetadas.
Na área de trabalho Conteúdo, clique em Unidades portáteis conetadas no painel Recursos.
Na área de trabalho Documentos, abra o Explorador de conteúdo e clique em Unidades portáteis conetadas.
2. Clique na unidade portátil que pretende verificar e, em seguida, clique em Ajuda > Procurar atualização do SO da unidade portátil.
Se o sistema operativo estiver atualizado, a caixa de diálogo Procurar atualização do SO da unidade portátil abre-se para indicar que o sistema operativo na unidade portátil está atualizado.

Se o sistema operativo não estiver atualizado, o software TI-Nspire™ solicita-lhe que instale o SO mais recente nesse momento, com a opção de transferência do SO para o seu computador.

3. Para desligar as notificações automáticas, retire a seleção da caixa de verificação Procurar atualizações automaticamente.
4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo ou clique em Continuar e siga as solicitações para instalar o SO na unidade portátil.