Gerir ações não solicitadas
Quando um aluno com sessão iniciada na turma enviar um ficheiro fora de uma recolha, é criada uma ação não solicitada.
Estes ficheiros, que estão guardados numa base de dados, são apresentados no Registo da turma até serem removidos.
As ações não solicitadas denominam-se "Não solicitadas" e são seguidas do mês e da data. Cada aula contém todos os ficheiros .tns e .tnsp enviados pelos alunos numa pasta de ações Não solicitadas.
A última ação Não solicitada aparece no topo do Registo da turma para os ficheiros mais recentes enviados por um aluno durante uma aula. Durante a próxima aula, as ações não solicitadas mais recentes aparecem no Registo da turma acima da ação anterior.
Para abrir a ação não solicitada:
| 1. | Faça duplo clique na ação ou clique com o botão direito do rato e selecione Record Item Properties (Propriedades do item do registo). |
A caixa de diálogo Não solicitados abre-se. Por predefinição, nenhum item da ação não solicitada é selecionado.
| 2. | Na caixa de diálogo Não solicitados, pode ver um ou mais itens, guardar itens na área de trabalho Portefólio, remover os itens, exportar os itens para outra localização de ficheiros, ou não fazer nada. |
| 1. | Na caixa de diálogo de ações Não solicitadas, selecione a caixa de verificação à esquerda dos itens que pretende ver. |
Nota: Pode também clicar no ícone View (Ver) ao lado de um item para aceder rapidamente ao item.
| 2. | Clique em View (Ver). |
Os itens abrem-se como ficheiros só de leitura.
As ações não solicitadas permanecem no Registo da turma até as remover. Mesmo que exporte ou guarde os itens, a ação não solicitada continua a aparecer até ser removida. Para remover itens de uma ação não solicitada:
| 1. | No Registo da turma, faça duplo clique na ação não solicitada para a abrir. |
| 2. | Na caixa de diálogo de ações Não solicitadas, selecione a caixa de verificação à esquerda dos itens que pretende remover. |
| 3. | Clique em Remove (Remover). |
Pode exportar itens da base de dados para o sistema de ficheiros. Para exportar itens de uma ação não solicitada:
| 1. | No Registo da turma, faça duplo clique na ação não solicitada para a abrir. |
| 2. | Selecione os ficheiros que pretende exportar. |
| 3. | Clique em Exportar. |
Um browser de ficheiros abre-se.
| 4. | Selecione a localização para a exportação. |
| 5. | Clique em Select Folder (Selecionar pasta). |
Rever e abrir ações não solicitadas