Gerir turmas
Pode eliminar turmas e remover todas as informações de turmas a partir da base de dados TI-Nspire™ Navigator™. Também pode optar por ocultar ou mostrar aulas em menus e vistas.
Quando elimina uma turma, o software remove a turma e os ficheiros do disco rígido que correspondem a essa turma.
Nota: Não pode anular a remoção de uma turma
| 1. | Se tiver uma sessão da turma em execução, termine-a |
| 2. | Clique em Turma > Gerir turmas. |
Abre-se a caixa de diálogo Gerir turmas.
| 3. | Na lista Turma, selecione a turma que pretende remover. |
| 4. | Selecione Eliminar a partir da lista Ações. |
| 5. | Clique em Aplicar. |
O software pergunta se tem a certeza de que pretende remover a turma.
| 6. | Clique em OK. |
Quando oculta uma turma, esta é removida de todas as vistas de áreas de trabalho e menus, excepto da caixa de diálogo Gerir turmas.
Nota: As turmas ocultas não são eliminadas da base de dados do TI-Nspire™ Navigator™.
| 1. | Clique em Turma > Gerir turmas. |
Abre-se a caixa de diálogo Gerir turmas.
| 2. | Na lista Turma, selecione a turma que pretende ocultar. |
| 3. | Selecione Ocultar a partir da lista Ações. |
| 4. | Clique em Aplicar. |
O software pergunta se tem a certeza de que pretende ocultar a turma.
| 5. | Clique em OK. |
Nota: Selecione Mostrar a partir da lista Ações quando quiser que a turma volte a ser mostrada.
Eliminar uma turma