Fazer gráficos com os dados da folha de cálculo
| 1. | Nomeie as duas colunas para as declarar como listas e, em seguida, selecione ambas as colunas. |
| 2. | Toque em Ferramentas e aceda a Dados >Gráfico rápido. |
É adicionada uma aplicação &Dados e Estatística à página com os dados representados graficamente.
Nota: Neste exemplo, é criada uma tabela de resumo a partir dos dados em bruto e, em seguida, a tabela é utilizada para gerar um gráfico de resumo.
| 1. | Criar uma lista que contém os identificadores de categoria. Para este exemplo, nomeie a lista “cor” e escreva as faixas para a cor dos olhos. |
| 2. | Crie a lista de resumo. Para este exemplo, nomeie a lista “counts” e escreva a contagem total para cada uma das cores dos olhos. |
| 3. | Selecione qualquer das listas. |
| 4. | Toque em Ferramentas e aceda a Dados >Gráfico de resumo.
|
| 5. | Se for necessário, altere as listas para a lista X e a lista de resumo. |
| 6. | No campo Visualizar em, selecione como será apresentado o gráfico de resumo na aplicação &Dados e Estatística e, em seguida, toque em OK. |
| 1. | Limpe todas as colunas que pretende utilizar para os dados capturados. |
| 2. | Certifique-se de que os valores dos dados que pretende capturar estão ligados aos nomes das variáveis. |
| 3. | Clique na célula da fórmula da coluna (a segunda célula do topo) da coluna em que pretende capturar os valores. |
| 4. | Toque em Ferramentas e aceda a Dados > Captura de dados > Automático.
|
É inserida uma expressão de captura.
| 5. | Substitua as letras “var” pelo nome da variável que pretende capturar. |
Nota: Também pode selecionar o nome da variável a partir do menu Variáveis tocando em var e, em seguida, tocando na variável pretendida.
Ferramentas no menu Estatística permite aceder a assistentes que o ajudam a efetuar análises estatísticas nos dados das colunas da tabela. Especifique a localização dos dados e a aplicação &Listas e Folha de Cálculo guarda os resultados em duas colunas: uma para os nomes dos resultados e uma para os valores correspondentes.
Criar um gráfico de dispersão com Gráfico rápido
e aceda a