Representar graficamente sequências

Definir uma sequência

1. Na vista do Gráfico, toque em Ferramentas e aceda a Introdução/edição do gráfico > Sequência > Sequência.

2. Escreva a expressão para definir a sequência. Atualize o campo de variável independente para m+1, m+2, etc., se necessário.
3. Escreva um termo inicial. Se a expressão da sequência referenciar mais do que um termo anterior, tal como u1(n-1) e u1(n-2), (ou u1(n) e u1(n+1)), separe os termos por vírgulas.

4. Toque em ENTER.

Definir uma sequência personalizada

Um gráfico de sequência personalizada permite mostrar a relação entre duas sequências, representando graficamente uma sequência no eixo x e a outra no eixo y.

Este exemplo simula o modelo Predador-Presa de biologia.

1. Utilize as relações mostradas aqui para definir duas sequências: uma para a população de coelhos e outra para a população de raposas. Substitua os nomes predefinidos das sucessões por coelho e raposa.

.05 = taxa de crescimento dos coelhos se não existirem raposas
.001 = taxa em que as raposas podem matar coelhos
.0002 = taxa de crescimento das raposas se existirem coelhos
.03 = taxa de mortalidade das raposas se não existirem coelhos

Nota: Se quiser ver os gráficos das duas sequências, faça zoom na janela para a definição Zoom - Ajustar.

2. Toque em Ferramentas e aceda a Introdução/edição do gráfico > Sequência > Personalizar.
3. Especifique as sequênciascoelho e raposa para serem representadas graficamente nos eixos x e y, respetivamente.

4. Toque em ENTER para criar o gráfico personalizado.
5. Faça zoom na janela para a definição Zoom - Ajustar.

6. Explore o gráfico personalizado, arrastando o ponto que representa o termo inicial.