Gerir pastas
Na aplicação TI-Nspire™ para iPad®, a gestão de pastas é efetuada no Ecrã inicial.
| ▶ | Toque no ícone da pasta para abrir uma pasta. |
| • | Quando abre uma pasta, são apresentados todos os documentos dentro da pasta. |
| • | Toque num documento para abrir um documento dentro da pasta. |
| • | Toque na pasta para fechar a pasta sem abrir qualquer dos documentos. |
| 1. | Toque em Novo e, em seguida, toque em Pasta. |
| 2. | Para atribuir um nome à pasta, toque no nome predefinido atribuído à pasta. |
| 3. | Escreva um novo nome e toque em Return. |
Nota: As pastas podem conter documentos, mas não podem conter subpastas.
Também pode criar uma nova pasta arrastando um documento para outro documento.
| 1. | Toque em Editar. |
| 2. | Arraste um documento para outro documento para criar uma nova pasta que contém ambos os documentos. |
| 3. | Toque em Concluído. |
| 4. | Altere o nome da pasta, se necessário. |
| 1. | Toque no nome predefinido por baixo da pasta. |
O teclado é aberto.
| 2. | Escreva um novo nome e, em seguida, toque em Return. |
O novo nome é apresentado e o teclado é fechado.
Nota: para regressar ao ecrã inicial TI-Nspire™ sem alterar o nome do item, toque numa área em branco do ecrã.
Antes de eliminar uma pasta, lembre-se de que as pastas podem conter vários documentos. Poderá querer verificar o conteúdo da pasta antes de a eliminar.
| 1. | Toque em Editar. |
| 2. | Toque na pasta que pretende eliminar. |
| • | Toque em Eliminar para eliminar a pasta. |
| • | Toque em Cancelar para cancelar a eliminação. |
| 3. | Toque em Concluído. |
Abrir pastas
na pasta que pretende eliminar.