Python Shell (Interpretador)
A Python Shell (Interpretador) é o interpretador que executa os seus programas Python, outras peças do código Python ou comandos simples.
|
Código Python
|
Comandos simples
|
Adicionar uma página Python Shell (Interpretador)
Para adicionar uma nova página Shell (Interpretador) do Python no problema atual, prima b e selecione Adicionar Python > Shell.
A Python Shell (Interpretador) também pode ser iniciada no Editor Python executando um programa premindo b e selecionando Executar > Executar.
Trabalhar na Python Shell (Interpretador)
Pressionar b exibe o menu Ferramentas do documento. Com estas opções de menu pode adicionar, mover e copiar blocos de código.
|
Menu de Ferramentas de Documento
|
|
Nota: Se utilizar qualquer método de um dos módulos disponíveis, certifique-se de que executa primeiro uma declaração do módulo de importação como em qualquer ambiente de codificação Python.
A interação com a saída Shell (Interpretador) é semelhante à aplicação Calculadora, onde pode selecionar e copiar entradas e saídas anteriores para utilização noutras aplicações do Shell (Interpretador), Editor ou outras aplicações.
Seta para cima para selecionar e, em seguida, copiar e colar para a localização pretendida
As funções globais e as variáveis do último programa executado podem ser introduzidas premindo h ou /+L e selecionando a partir da lista ou prima b e selecione Variáveis > Vars: Último programa executado.
Para escolher a partir de uma lista de funções e variáveis globais do último programa executado e de quaisquer módulos importados, prima b e selecione Variáveis > Vars: Todos.
|
Menu Variáveis
|
||
|
Variáveis último programa executado
|
Todas as variáveis
|
Todas as páginas da Python Shell (Interpretador) no mesmo problema partilham o mesmo estado (definições de variáveis definidas pelo utilizador e importadas). Quando guardar ou executar um programa Python nesse problema, ou prima b e selecione Ferramentas > Reiniciar Shell, o histórico da Shell (Interpretador) terá então um fundo cinzento que indica que o estado anterior já não é válido.
|
Antes de guardar ou reiniciar
|
Depois de guardar ou reiniciar
|
Nota: A opção b Ferramentas > Limpar histórico limpa o ecrã de qualquer atividade anterior na Shell (Interpretador), mas as variáveis ainda estão disponíveis.
Mensagens
Mensagens de erro e outras mensagens informativas podem aparecer enquanto estiver numa sessão Python. Se for apresentado um erro na Shell (Interpretador) quando um programa é executado, será apresentado um número de linha do programa onde o erro ocorreu. Prima / b e selecione Ir para o Editor Python. No Editor, prima b depois selecione Editar > Ir para linha. Introduza o número da linha e pressione ·. O cursor será apresentado no primeiro caractere da linha onde ocorreu o erro.
Interromper um programa em execução
Enquanto uma função ou um programa estiver em execução, aparece o ponteiro de ocupado}.
| ▶ | Para interromper o programa ou a função, |
| - | Windows®: Prima a tecla F12. |
| - | Mac®: Prima a tecla F5. |
| - | Unidade portátil: Prima a tecla c. |