Menu do sistema TI
Este submenu está localizado em Mais módulos.
Nota: Ao criar um novo programa que utilize este módulo, recomenda-se a utilização do tipo de programa Partilha de dados. Isto irá garantir que todos os módulos relevantes são importados.
Item |
Descrição |
---|---|
da importação do ti_system * |
Importa todos os métodos (funções) do módulo ti_system. |
recall_value("name") |
Chama novamente uma variável do SO predefinida (value) com o nome "name". |
store_value("name",value) |
Armazena uma variável Python (value) para uma variável do SO com o nome "nome". |
recall_list("name") |
Chama novamente uma lista de SO predefinida com o nome "name". |
store_list("name",list) |
Armazena uma lista de Python (lista) para uma variável de lista do SO designada por "name". |
eval_function("name",value) |
Avalia uma função do SO predefinida no valor especificado. |
get_platform() |
Devolve "hh" para unidade portátil e "dt" para ambiente de trabalho. |
get_key() |
Devolve uma cadeia que representa a tecla premida. A tecla "1" devolve "1", "esc" devolve "esc" e por aí adiante. Quando chamada sem quaisquer parâmetros - get_key() - devolve imediatamente. Quando é chamado com um parâmetro - get_key(1) - aguarda até que seja premida uma tecla. |
get_mouse() |
Devolve as coordenadas do rato como um a lista ordenada (tuple) de dois elementos, seja a posição do píxel do ecrã ou (-1,-1) se estiver fora do ecrã. |
enquanto get_key() != "esc": |
Executa os comandos no ciclo "while" até que a tecla "esc" seja premida. |
clear_history() |
Limpa o histórico da Shell (Interpretador). |
get_time_ms() |
Devolve o tempo em milissegundos com uma precisão de milissegundos. Esta funcionalidade pode ser utilizada para calcular uma duração em vez de determinar o tempo real do relógio. |