Apertura dello strumento Test rapido
Si può aprire lo strumento di test rapido da qualsiasi area di lavoro. Si può mandare un test da un documento esistente o se ne può aprire uno nuovo per iniziare un test.
Prima di cominciare, accertarsi che per la classe ci sia una sessione attiva.
| 1. | Fare clic su Strumenti > Test Rapido o click . |
Si apre la finestra di dialogo Scegli tipo di domanda.
| 2. | Selezionare un tipo di domanda e fare clic su Inserisci. |
Viene aperto un nuovo documento con il modello di domanda ed il cursore posizionato nella casella di testo della domanda.
Viene assegnato un nome ai documenti di test rapido <Nome della classe, #di gruppo del test rapido, mm-dd.tns>. Ad esempio: Algebra1 - Mrs. Smith QP2 10-26.tns. Questi documenti possono essere rinominati in fase di salvataggio.
Nota: Tutti i test rapidi per una sessione di classe sono contenuti su una scheda nell'area di lavoro Documenti Una nuova scheda viene iniziata quando il numero di domande in un test è superiore a 30 o quando si inizia una nuova sessione di classe.
Nota: Per ulteriori informazioni a riguardo dei tipi di domande e della creazione e configurazione di domande, fare riferimento a Uso di domande nel software dell'insegnante.
.