Apertura di un documento master
Un Documento master è il documento originale inviato agli studenti e contiene la soluzione delle risposte per valutare le risposte ritirate dagli studenti. Quando si salva un documento in una colonna nell'area di lavoro Portfolio, generalmente un Documento master è associato a quel file.
È possibile aprire il Documento master dall'area di lavoro Portfolio nella vista Riepilogo Compiti. Il Documento master viene aperto come file di sola lettura nell'area di lavoro Documenti.
| 1. | Nella riga Azioni colonna, fare clic sull'icona corrispondente al file che si desidera aprire. |
| 2. | Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona e quindi fare clic su Apri Documento master. |
Il documento viene aperto come file di sola lettura nell'area di lavoro Documenti.