Aggiunta di un documento master
In alcune occasioni potrebbe essere necessario sostituire un Documento master esistente oppure aggiungere un Documento master a un compito che ne è privo. Per esempio, una domanda è stata contrassegnata con una risposta errata e gli studenti non hanno ricevuto alcun credito per quella risposta. È possibile dare un credito agli studenti cambiando la risposta a quella domanda e conservando il Documento master come registrazione permanente della risposta corretta.
Nota: è possibile aggiungere o sostituire un Documento master per un file .tns ma non per un file Test rapido.
Il nuovo Documento master viene utilizzato per valutare i voti dello studente. La valutazione avviene nel modo seguente:
| • | se una domanda è stata cambiata, le risposte degli studenti sono valutate per la nuova domanda. |
| • | Se il nuovo Documento master ha delle domande non presenti nel vecchio Documento master, vengono valutate queste domande. Gli studenti potrebbero ricevere un credito pari a zero per quelle domande se non sono state visualizzate. |
Per aggiungere o sostituire un Documento master, seguire questi passaggi:
| 1. | nella riga Azioni colonna, fare clic sull'icona corrispondente al file .tns da aprire. |
| 2. | Fare clic su File > Aggiungi Documento master. |
Si apre una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare un file.
| 3. | Selezionare il file .tns che si desidera usare come nuovo Documento master e fare clic su Apri. |
Il software visualizza un messaggio che avverte che la sostituzione del Documento master provocherà una rivalutazione dei voti degli studenti da parte del software.
| 4. | Fare clic su Aggiungi/Sostituisci Master per assegnare il nuovo Documento master oppure fare clic su Cancella per cancellare l'azione. |