Calcoli statistici
È possibile eseguire calcoli statistici per analizzare dati. L'esempio seguente adatta un modello di regressione lineare y=mx+b a due liste nelle colonne A e B.
| 1. | Nel menu Statistica, selezionare Calcoli statistici > Regressione lineare (mx+b) per scegliere il modello di regressione. |
Viene visualizzata la finestra di dialogo Regressione lineare (mx+b).
| 2. | Digitare a[] come colonna per la Lista X. |
| 3. | Digitare b[] come colonna per la Lista Y. |
| 4. | Per memorizzare l'equazione di regressione in una variabile determinata, sostituire a Salva equazione di regressione in con il nome della variabile. |
| 5. | Digitare c[] come colonna per 1° risultato. |
| 6. | Fare clic su OK. |
Foglio elettronico inserisce due colonne: una contenente i nomi dei risultati e una contenente i valori corrispondenti.
Nota: i risultati sono collegati ai dati sorgente. Ad esempio, se viene modificato un valore nella colonna A, l'equazione di regressione viene aggiornata automaticamente.
Foglio elettronico memorizza i risultati statistici utilizzando un nome di gruppo di variabili nel formato stat.nnn, dove nnn è il nome del risultato (ad esempio, stat.RegEqn e stat.Resid). L'uso di nomi standard per le variabili semplifica l'identificazione e il successivo impiego di variabili statistiche. Se si desidera utilizzare un nome di gruppo di variabili personalizzato invece del nome standard, è possibile modificare la formula nella cella della formula di colonna.
Si potrebbe utilizzare la seguente formula per memorizzare i risultati nel gruppo di variabili MystatsB.
=LinRegMx(a[],b[],1 ): CopyVar Stat., MystatsB.
Successivamente è possibile visualizzare i risultati inserendo la seguente espressione nell'applicazione Calcolatrice o in un'altra colonna dell'applicazione Foglio elettronico:
MystatsB.results
Il menu Calcoli statistici consente di selezionare i calcoli illustrati sotto. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di riferimento TI-Nspire™ .
Statistiche a una variabile (OneVar)
Analizza dati con una variabile misurata. È possibile specificare una lista di frequenze opzionale. I dati statistici restituiti utilizzando questa tecnica di analisi sono:
| • | Media del campione, x |
| • | Somma dei dati, Gx |
| • | Somma dei quadrati dei dati, Gx2 |
| • | Deviazione standard del campione, sx |
| • | Deviazione standard della popolazione, sx |
| • | dimensione del campione, n |
| • | X-min |
| • | primo quartile, Q1 |
| • | Mediana |
| • | terzo quartile, Q3 |
| • | X-max |
| • | Somma dei quadrati delle deviazioni, SSx = G(x Nx)2 |
Statistiche a due variabili (TwoVar)
Analizza dati appaiati. Lista 1 è la variabile indipendente. Lista 2 è la variabile dipendente. È possibile specificare una lista di frequenze opzionale. I dati statistici restituiti utilizzando questa tecnica di analisi sono:
per ciascuna lista:
| • | Media del campione, x o y |
| • | Somma dei dati, Gx o Gy |
| • | Somma dei quadrati dei dati, Gx2 o Gy2 |
| • | deviazione standard del campione, sx = sn-1x o sy = sn-1y |
| • | deviazione standard della popolazione, sx = snx oppure sy = sny |
| • | X-min o Y-min |
| • | primo quartile, Q1X o Q1Y |
| • | Mediana |
| • | terzo quartile, Q3X or Q3Y |
| • | X-max o Y-max |
| • | Somma dei quadrati delle deviazioni, SSx = G(x Nx)2 o SSy = G(y Ny)2 |
Altri dati:
| • | dimensione del campione per ciascun set di dati, n |
| • | Gxy |
| • | coefficiente di correlazione, R. |
Regressione lineare (mx+b) (LinRegMx)
Approssima l'equazione del modello y=ax+b ai dati utilizzando un adattamento dei minimi quadrati. Visualizza valori per m (pendenza) e b (intercetta-y).
Regressione lineare (a+bx) (LinRegBx)
Approssima l'equazione del modello y=a+bx ai dati utilizzando un adattamento dei minimi quadrati. Visualizza valori per a (intercetta-y), b (pendenza), r2 e r.
Linea mediana-mediana (MedMed)
Approssima l'equazione del modello y=mx+b ai dati utilizzando la tecnica della linea mediana-mediana (linea di resistenza), calcolando i punti generici x1, y1, x2, y2, x3 e y3. -La linea mediana medianavisualizza valori per m (pendenza) e b (intercetta-y).
Regressione quadratica (QuadReg)
Adatta il polinomio di secondo grado y=ax2+bx+c ai dati. Visualizza valori per a, b, c e R2. Per tre punti, l'equazione è un adattamento polinomiale; per quattro o più punti è una regressione polinomiale. Sono necessari almeno tre punti.
Regressione cubica (CubicReg)
Approssima il polinomio di terzo grado y=ax3+bx2+cx+d ai dati Visualizza valori per a, b, c, d, e R2. Per quattro punti l'equazione è un adattamento polinomiale; per cinque o più punti è una regressione polinomiale. Sono necessari almeno quattro punti.
Regressione quartica (QuartReg)
Approssima il polinomio di quarto grado y=ax4+bx3+cx2+dx+e ai dati Visualizza valori per a, b, c, d, e, e R2. Per cinque punti l'equazione è un adattamento polinomiale; per sei o più punti è una regressione polinomiale. Sono necessari almeno cinque punti.
Regressione su potenza, (PowerReg)
Approssima l'equazione del modello y=axb ai dati utilizzando un adattamento dei minimi quadrati su valori trasformati ln(x) e ln(y). Visualizza valori per a, b, r2 e r.
Regressione esponenziale (ExpReg)
Approssima l'equazione del modello y=abx ai dati utilizzando un adattamento dei minimi quadrati su valori trasformati x e ln(y). Visualizza valori per a, b, r2 e r.
Regressione logaritmica (LogReg)
Approssima l'equazione del modello y=a+b ln(x) ai dati utilizzando un adattamento dei minimi quadrati su valori trasformati ln(x) e y. Visualizza valori per a, b, r2 e r.
Regressione sinusoidale (SinReg)
Approssima l'equazione del modello y=a sin(bx+c)+d ai dati utilizzando un adattamento iterativo dei minimi quadrati Visualizza valori per a, b, c e d. Sono necessari almeno quattro punti. Sono necessari almeno due punti per ciclo al fine di evitare false stime di frequenza.
Nota: l'output di SinReg è sempre espresso in radianti, indipendentemente dall'impostazione della modalità Radianti/Gradi.
Regressione logistica (d=0) (Logistic)
Approssima l'equazione del modello y=c/(1+a*e-bx) ai dati utilizzando un adattamento iterativo dei minimi quadrati. Visualizza valori per a, b e c.
Regressione logistica (dƒ0) (LogisticD)
Approssima l'equazione del modello y=c(1+a*e(-bx))+d ai dati utilizzando un adattamento iterativo dei minimi quadrati. Visualizza valori per a, b, c e d.
Regressione lineare multipla (MultReg)
Calcola la regressione lineare multipla della lista Y sulle liste X1, X2, …, X10.
Esecuzione di un calcolo statistico