Creazione di figure geometriche
Gli strumenti Figura permettono di esplorare circonferenze, poligoni, sezioni coniche e altri oggetti geometrici.
Quando si crea una figura, nell'area di lavoro viene visualizzato uno strumento (per esempio, Circonferenza
). Per cancellare la figura, premere ESC. Per abilitare l'applicazione automatica di etichette di alcuni oggetti, vedere Cose da sapere, in questo capitolo.
| 1. | Dal menu Figure, selezionare Circonferenza. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Figure > Circonferenza.) |
| 2. | Fare clic su una posizione o un punto per definire il centro della circonferenza. |
| 3. | Fare clic su una posizione o un punto per stabilire il raggio e completare la circonferenza. |
| 4. | Per ridimensionare una circonferenza, trascinarne il contorno. Per spostarla, trascinarne il centro. |
Nota: per accertarsi che la somma degli angoli di un triangolo sia uguale a 180° o 200 gradi centesimali, è possibile forzare gli angoli interi nella vista Geometria. Fare riferimento a Cose da sapere, in questo capitolo.
| 1. | Dal menu Figure, selezionare Triangolo. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Figure > Triangolo.) |
| 2. | Fare clic su tre punti per stabilire i vertici del triangolo. |
| 3. | Per manipolare un triangolo, trascinare un punto qualsiasi. Per spostarlo, trascinare un lato qualsiasi. |
| 1. | Dal menu Figure, selezionare Rettangolo. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Figure > Rettangolo.) |
| 2. | Fare clic su una posizione o un punto per definire il primo vertice del rettangolo. |
| 3. | Fare clic su una posizione per il secondo vertice. |
Appare il primo lato del rettangolo.
| 4. | Fare clic per stabilire la distanza dal lato opposto e completare il rettangolo. |
| 5. | Per ruotare un rettangolo, trascinare uno dei suoi primi due punti. Per ingrandirlo, trascinare uno degli ultimi due punti. Per spostarlo, trascinare un lato qualsiasi. |
| 1. | Dal menu Figure, selezionare Poligono. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Figure > Poligono.) |
| 2. | Fare clic su una posizione o un punto per definire il primo vertice del poligono. |
| 3. | Fare clic per stabilire ogni altro vertice. |
| 4. | Per completare il poligono, fare clic sul primo vertice. |
| 5. | Per manipolare un poligono, trascinare un vertice qualsiasi. Per spostarlo, trascinare un lato qualsiasi. |
| 1. | Dal menu Figure, selezionare Poligono regolare. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Figure > Poligono regolare.) |
| 2. | Fare clic una volta nell'area di lavoro per definire il centro. |
| 3. | Fare clic su un secondo punto per stabilire il primo vertice e il raggio. |
Viene formato un poligono regolare di 16 lati. Il numero di lati viene visualizzato tra parentesi; per esempio {16}.
| 4. | Trascinare un vertice qualsiasi con un movimento circolare per definire il numero di lati. |
| - | Trascinare in senso orario per ridurre il numero di lati. |
| - | Trascinare in senso antiorario per aggiungere diagonali. |
| 5. | Per ridimensionare o ruotare un poligono regolare, trascinare uno qualsiasi dei suoi punti. Per spostarlo, trascinare un lato qualsiasi. |
| 1. | Dal menu Figure, selezionare Ellisse. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Figure > Ellisse.) |
| 2. | Fare clic su due posizioni o punti per definire i fuochi. |
| 3. | Fare clic per definire un punto sull'ellisse e completare la figura. |
| 4. | Per manipolare un'ellisse, trascinare uno qualsiasi dei suoi tre punti di definizione. Per spostarla, trascinare il contorno. |
| 1. | Dal menu Figure, selezionare Parabola. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Figure > Parabola.) |
| 2. | Fare clic su una posizione per definire il fuoco. |
| 3. | Fare clic su una posizione per definire il vertice e completare la parabola. |
| 4. | Per manipolare una parabola, trascinare il fuoco o il vertice. Per spostarla, trascinarla da qualsiasi altro punto. |
| 1. | Creare una retta che serva da direttrice. |
| 2. | Dal menu Figure, selezionare Parabola. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Figure > Parabola.) |
| 3. | Fare clic su una posizione per definire il fuoco. |
| 4. | Fare clic sulla linea per definirla come direttrice. |
| 5. | Per manipolare una parabola, ruotare o spostare la sua direttrice o trascinare il fuoco. Per spostarla, selezionare la direttrice e il fuoco e quindi trascinare l'oggetto. |
| 1. | Dal menu Figure, selezionare Iperbole. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Figure > Iperbole.) |
| 2. | Fare clic su due posizioni per definire i fuochi. |
| 3. | Fare clic su una terza posizione per completare l'iperbole. |
| 4. | Per manipolare un'iperbole, trascinare uno qualsiasi dei suoi tre punti di definizione. Per spostarla, trascinarla da qualsiasi altra posizione sulla figura. |
| 1. | Dal menu Figure, selezionare Sezione conica per cinque punti. (Nell'applicazione Grafici, fare clic su Geometria > Figure > Sezione conica per cinque punti.) |
| 2. | Fare clic su cinque posizioni per definire i cinque punti sulla figura. |
In base allo schema dei punti, la sezione conica può essere un'iperbole o un'ellisse.
| 3. | Per manipolare una sezione conica, trascinare uno qualsiasi dei suoi cinque punti di definizione. Per spostarla, trascinarla da qualsiasi altra posizione sulla figura. |
Creazione di una circonferenza