Nozioni fondamentali per le operazioni con oggetti
È possibile selezionare un oggetto individuale o più oggetti. Selezionare più oggetti quando si desidera spostarli rapidamente, colorarli o eliminarli insieme.
| 1. | Fare clic su un oggetto o un grafico per selezionarlo. |
L'oggetto lampeggia per indicare la selezione.
| 2. | Fare clic su qualsiasi oggetto aggiuntivo per aggiungerlo alla selezione. |
| 3. | Effettuare l'operazione (come per esempio spostare o definire il colore). |
| 4. | Per deselezionare tutti gli oggetti, fare clic su uno spazio vuoto nell'area di lavoro. |
Il raggruppamento di oggetti offre all'utente un modo per riselezionarli come gruppo anche dopo averli deselezionati per effettuare operazioni con altri oggetti.
| 1. | Fare clic su ciascun oggetto per aggiungerlo alla selezione corrente. |
Gli oggetti selezionati lampeggiano.
| 2. | Visualizzare un menu contestuale dell'oggetto o degli oggetti selezionati. |
| 3. | Fare clic su Raggruppa. Ora è possibile selezionare tutti gli elementi nel gruppo facendo clic su qualunque dei suoi membri. |
| 4. | Per suddividere un gruppo in oggetti individuali, visualizzare il menu contestuale di ciascuno degli oggetti membri e fare clic su Dividi. |
| 1. | Visualizzare il menu contestuale dell'oggetto o degli oggetti. |
| 2. | Fare clic su Elimina. |
Non è possibile eliminare l'origine, gli assi o i punti che rappresentano variabili bloccate anche se quegli elementi sono inclusi nella selezione.
È possibile spostare un oggetto, un gruppo o una combinazione di oggetti e gruppi selezionati.
Nota: se un oggetto inamovibile (come per esempio gli assi di un grafico o un punto con coordinate bloccate) è incluso in una selezione o un gruppo, non è possibile spostare nessuno degli oggetti. È necessario annullare la selezione e quindi selezionare solo gli oggetti mobili.
Tenere premuto il tasto Maiusc prima del trascinamento permette all'utente di vincolare il modo in cui alcuni oggetti sono trascinati, mossi o manipolati.
Utilizzare la funzione di vincolamento per:
| • | Riscalare solo un singolo asse nell'applicazione Grafici. |
| • | Eseguire la panoramica dell'area orizzontalmente o verticalmente, in base alla direzione trascinata inizialmente. |
| • | Limitare lo spostamento di un oggetto in orizzontale o verticale. |
| • | Limitare il posizionamento del punto a incrementi di 15° quando si trascina un triangolo, rettangolo o poligono. |
| • | Limitare le manipolazioni degli angoli a incrementi di 15°. |
| • | Limitare il raggio di una circonferenza ridimensionata a valori interi. |
La spillatura di oggetti impedisce modifiche accidentali durante lo spostamento o la manipolazione di altri oggetti.
È possibile spillare funzioni rappresentate graficamente, oggetti geometrici, oggetti testo, gli assi del grafico e lo sfondo.
| 1. | Selezionare l'oggetto o gli oggetti da spillare o fare clic su un'area vuota se si vuole spillare lo sfondo. |
| 2. | Visualizzare il menu contestuale e selezionare Spilla. |
Un oggetto spillato mostra un'icona a spilla
quando lo si punta.
| 3. | Per rimuovere lo spillo di un oggetto, visualizzare il menu contestuale e selezionare Rimuovi spillo. |
Note:
| • | sebbene non sia possibile trascinare un punto spillato, è possibile riposizionarlo modificando le sue coordinate x e y. |
| • | Non è possibile eseguire la panoramica dell'area di lavoro mentre lo sfondo è spillato. |
Le modifiche di colore apportate nel software sono visualizzate in scala di grigi nei documenti aperti su un palmare TI-Nspire™ CX che non supporta i colori. I colori appaiono correttamente quando si riportano i documenti nel software.
| 1. | Selezionare l'oggetto o gli oggetti. |
| 2. | Visualizzare il menu contestuale dell'oggetto, fare clic su Colore, quindi selezionare Colore linea o Colore riempimento. |
| 3. | Selezionare il colore da applicare agli oggetti. |
| 1. | Dal menu Azioni, selezionare Attributi. |
| 2. | Fare clic sull'oggetto da modificare. È possibile modificare forme, linee, grafici o assi del grafico. |
Viene visualizzato l'elenco degli attributi per l'oggetto selezionato.
| 3. | Premere 9 e : per spostarsi nell'elenco degli attributi. |
| 4. | Su ogni icona degli attributi, premere 7 o 8 per spostarsi tra le opzioni. Per esempio, selezionare Spesso, Sottile o Medio per l'attributo Spessore linea. |
| 5. | Premere Invio per applicare le modifiche. |
| 6. | Premere ESC per chiudere lo strumento Attributi. |
| 1. | Visualizzare il menu contestuale dell'oggetto. |
| 2. | Fare clic su Etichetta. |
| 3. | Digitare il testo dell'etichetta e quindi premere Invio. |
L'etichetta si attacca all'oggetto e lo segue durante lo spostamento. Il colore dell'etichetta corrisponde al colore dell'oggetto.
Selezione e deselezione di oggetti