Operazioni con le applicazioni
La prima volta che si apre un nuovo documento o si aggiunge una nuova attività a un documento, selezionare un'applicazione da un menu.
La seguente illustrazione mostra come viene visualizzato nell'area di lavoro un documento contenente l'applicazione Foglio elettronico.
|
À |
Nome documento. Le schede mostrano il nome di tutti i documenti aperti. Fare clic su un nome per renderlo il documento attivo. |
|
Á |
Dimensioni pagina. Mostra le dimensioni pagina del documento come Palmare o Computer. È possibile utilizzare il menu File di TI-Nspire™ per convertire un documento da una dimensione pagina a un'altra. |
|
 |
Contatore attività/pagina. Etichetta il numero dell'attività e il numero di pagina della pagina attiva. Ad esempio, un'etichetta 1.2 identifica l'attività 1, pagina 2. |
|
à |
Impostazioni. Fare doppio clic per visualizzare o modificare le impostazioni del documento per il documento attivo o per modificare le impostazioni del documento predefinite. |
|
Ä |
Modalità angolo. Mostra un'abbreviazione della modalità angolo (Gradi, Radianti o Gradi centesimali) in uso. Passare con il puntatore sull'indicatore per visualizzare il nome completo. |
|
Å |
Zoom. Attivo solo nell'anteprima Palmare (fare clic su Anteprima documento sulla barra degli strumenti e selezionare Palmare). Fare clic su ▼ e selezionare un valore di ingrandimentooppure fare clic sul pulsante Adatta alla finestra |
|
Æ |
Nitidezza. Attivo solo nell'anteprima Palmare (fare clic su Anteprima documento sulla barra degli strumenti e selezionare Computer). Fare clic su ▼ e selezionare un valore per aumentare o ridurre la nitidezza del testo e di altri elementi. |
Operazioni con più applicazioni in una pagina
È possibile aggiungere sino a quattro applicazioni a una pagina. Quando si aggiungono più applicazioni a una pagina, il menu dell'applicazione attiva appare nella Casella degli strumenti Documenti. Per poter utilizzare più applicazioni contemporaneamente in una stessa pagina occorre:
| • | modificare il layout di pagina per consentire la presenza simultanea di più applicazioni. |
| • | Inserire le applicazioni. |
È possibile inserire più applicazioni contemporaneamente in una stessa pagina anche se è già presente un'applicazione attiva.
per fare in modo che l'anteprima del palmare si regoli automaticamente alle dimensioni della finestra..
Inserimento di più applicazioni in una pagina
.