Inserimento dei palmari nelle docking station

1. Allineare il connettore sulla base del palmare al connettore sulla docking station. Con la docking station rivolta verso l’utente (logo TI-Nspire™ visibile), inserire i palmari nell’alloggiamento con il tastierino verso destra.
2. Spingere il palmare nell'alloggiamento. Si percepirà una leggera resistenza e si udirà un breve "pop” che avvisa che il palmare è in posizione.

Quando un palmare è correttamente inserito nell'alloggiamento:

Il LED stato trasferimento lampeggia cinque volte a indicare che il palmare è collegato.
Il LED stato batteria si illumina a indicare che il palmare è correttamente inserito.

Se la docking station è collegata all'alimentazione, i palmari si accendono automaticamente quando vengono inseriti negli alloggiamenti.

Gli alloggiamenti della TI-Nspire™ Docking Station sono dimensionati per ospitare un palmare con la custodia applicata. Senza la custodia, il palmare ha più "gioco" nell'alloggiamento e potrebbe essere inserito in modo sbagliato. Se il palmare non è inserito correttamente nella docking station, la batteria non verrà caricata e il trasferimento non riuscirà.

 

Il palmare è inserito correttamente.

Il palmare è inserito erroneamente.

Una docking station completamente caricata con 10 palmari pesa all'incirca 5 chili. Per spostarla, sollevarla sempre con due mani. Se la si inclina eccessivamente, i palmari possono cadere.