Informazioni sui dispositivi di acquisizione

É possibile selezionare da una varietà di sensori e interfacce per acquisire i dati durante l'esecuzione dell'applicazione Vernier DataQuest™ con il software TI-Nspire™.

Interfacce del sensore multicanale

Le interfacce del sensore multicanale consentono di collegarsi a più di un sensore alla volta.

 

Interfaccia del sensore

Descrizione

Basetta TI-Nspire™ Lab Texas Instruments

Questo sensore può essere utilizzato con un palmare, computer o come sensore autonomo.

L'interfaccia del sensore consente di collegarsi e utilizzare da uno a cinque sensori contemporaneamente. Può essere utilizzata nel laboratorio o in una postazione di acquisizione remota.

La basetta lab supporta due sensori digitali e tre sensori analogici.

Inoltre l'alloggiamento lab supporta sensori per l'acquisizione di dati campione, quali misuratore battito cardiaco durante la presa o misuratore di pressione sanguigna.

Dopo aver utilizzato l'alloggiamento lab come sensore remoto, è possibile scaricare dati su un palmare o un computer.

Interfacce del sensore a un solo canale

Le interfacce del sensore a un solo canale possono essere collegate solo a un singolo sensore alla volta. Questi sensori dispongono di un connettore mini USB per un palmare o un connettore standard USB per un computer. Per un elenco completo dei sensori compatibili, vedere Sensori compatibili.

 

Interfaccia del sensore

Descrizione

Vernier EasyLink®

Questa interfaccia del sensore è utilizzata con i palmari. Dispone di un connettore USB in modo che possa essere inserito direttamente nel palmare.

Collegare i sensori a Vernier EasyLink® per:

Misurare la pressione barometrica.
Misurare la salinità di una soluzione.
Studiare la relazione tra pressione e volume (legge di Boyle).

Vernier Go!Link®

Questa interfaccia del sensore è utilizzata con i computer. Dispone di un connettore standard in modo che possa essere inserito direttamente nel computer Windows® o Mac®.

Collegare i sensori a Vernier GoLink® per:

Misurare l'acidità o l'alcalinità di una soluzione.
Monitorare i gas che contribuiscono all'effetto serra.
Misurare il livello del suono in decibel.

Tipi di sensori

Sensori analogici. I sensori di temperatura, luce, pH e voltaggio sono sensori analogici e richiedono un'interfaccia del sensore.
Sensori digitali. Fototraguardo, misuratori di radiazione e contagocce sono sensori digitali. Questi sensori possono essere utilizzati unicamente con la basetta TI-Nspire™ Lab.
Sensori USB a collegamento diretto. Questi sensori si collegano direttamente a un palmare o a un computer e non richiedono un'interfaccia del sensore.

Sensori per palmari

Di seguito si elencano alcuni sensori che è possibile utilizzare con un palmare.

 

Sensore

Descrizione

Texas Instruments CBR 2™

Questo sensore analogico si collega direttamente ai palmari TI-Nspire™ CX II attraverso la porta mini USB. È utilizzato per esplorare e rappresentare graficamente il movimento.

Questo sensore lancia automaticamente l'applicazione Vernier DataQuest™ quando viene collegato al palmare. L'acquisizione dei dati inizia quando si seleziona la funzione Abbinamento movimenti.

Questo sensore acquisisce fino a 200 campioni al secondo.

Utilizzare questo sensore per:

Misurare la posizione e la velocità di una persona o di un oggetto.
Misurare l'accelerazione di un oggetto.

Sensore di temperatura Vernier EasyTemp®

Questo sensore analogico si collega direttamente ai palmari TI-Nspire™ CX II attraverso la porta mini USB ed è utilizzato per acquisire intervalli di temperature. È possibile progettare esperimenti per:

Acquisire dati meteorologici.
Registrare i cambiamenti di temperatura dovuti a reazioni chimiche.
Eseguire studi sul calore di fusione.

Sensori per computer

La seguente tabella elenca alcuni sensori che è possibile utilizzare con un computer.

Sensore

Descrizione

Sensore di temperatura Vernier Go!Temp®

Questo sensore analogico si collega alla porta USB del computer ed è utilizzato per acquisire gli indici di temperatura.

È possibile utilizzare questo sensore per:

Acquisire dati meteorologici.
Registrare i cambiamenti di temperatura dovuti a reazioni chimiche.
Eseguire studi sul calore di fusione.

Sensore di movimento Vernier Go!Motion®

Questo sensore analogico si collega alla porta USB del computer ed è utilizzato per misurare l'accelerazione e la velocità.

Utilizzare questo sensore per:

Misurare la posizione e la velocità di una persona o di un oggetto.
Misurare l'accelerazione di un oggetto.

Sensori compatibili

I seguenti sensori possono essere utilizzati con l'applicazione Vernier DataQuest™.

Accelerometro 25-g
Rivelatore di tensione 30 volt
Accelerometro a 3 assi
Accelerometro low-g
CBR 2™ - si collega direttamente alla porta USB del palmare
Go!Motion® - si collega direttamente alla porta USB del computer
Sensore di temperatura extra lungo
Sensore di temperatura in acciaio inossidabile
Sensore di temperatura superficiale
Elettrodo iono-selettivo per l'ammonio
Anemometro
Barometro
Sensore di pressione sanguigna
Sensore di gas CO2
Elettrodo iono-selettivo per il calcio
Sensore di carica
Elettrodo iono-selettivo per il cloruro
Colorimetro
Sensore di conducibilità
Sensore di correnti elevate
Rilevatore di corrente
Sonda di tensione differenziale
Misuratore di radiazione digitale
Sensore di ossigeno disciolto
Sensore di forza
EasyTemp® - si collega direttamente alla porta USB del palmare
Sensore per elettrocardiogramma
Amplificatore per elettrodo
Sensore di bassa portata
Sensore di forza a piatto
Sensore di pressione del gas
Go!Motion® - si collega direttamente alla porta USB del computer
Dinamometro manuale
Misuratore battito cardiaco durante la presa
Amplificatore per strumentazione
Rivelatore di luce
Sensore di campo magnetico
Kit di fusione
Microfono
Elettrodo iono-selettivo per il nitrato
Sensore di ossigeno gas
Sensore ORP (Oxidation-Reduction Potential, ossidazione-riduzione potenziale)
pH-metro
Sensore di umidità relativa
Cintura per ritmo respiratorio (richiede sensore di pressione del gas)
Sensore di movimento rotatorio
Sensore di salinità
Sensore di umidità del suolo
Fonometro
Spirometro
Termocoppia
TI-Luce - Venduto solo con CBL 2™
TI-Temp - Venduto solo con CBL 2™
TI-Voltaggio - Venduto solo con CBL 2™
pH-metro piatto tris compatibile
Sensore di torbidezza
Sensore di UVA
Sensore di UVB
Sistema a corrente costante Vernier
Contagocce Vernier
Termometro a infrarossi Vernier
Rivelatore di movimento Vernier
Fototraguardo Vernier
Rivelatore di tensione
Sensore di temperatura ad ampio range