Invio di file a palmari
È possibile trasferire attività, cartelle, unità didattiche e file supportati da un computer ai palmari collegati, da un palmare collegato a un altro o da un palmare collegato a tutti i palmari collegati.
È possibile trasferire i seguenti elementi:
| • | Cartelle |
| • | File supportati |
.tcc
.tco
.tcc2
.tco2
.tilb
.tns
Nell'area di lavoro Contenuto, è possibile inviare un'attività dal link di contenuto web ai palmari collegati.
| 1. | Utilizzare il selettore dell'area di lavoro per selezionare l'area di lavoro Contenuto. |
| 2. | Fare clic su Contenuto web nel riquadro Risorse. |
| 3. | Fare clic sull'attività da inviare ai palmari collegati. |
| 4. | Utilizzare una delle opzioni seguenti per inviare il file ai palmari selezionati: |
| • | Trascinare il file sull'etichetta Palmari selezionati per trasferire il file a tutti i palmari collegati. Per trasferire il file su un dato palmare, trascinare il file sul nome del palmare. |
| • | Per trasferire il file utilizzando lo Strumento Trasferimento: |
Nota: non è possibile utilizzare lo Strumento Trasferimento per trasferire file a palmari durante una sessione della classe.
| 5. | Nella barra degli strumenti, fare clic su |
-oppure-
Fare clic su
e quindi selezionare Invia a palmari collegati.
Viene aperto lo Strumento Trasferimento.
| 6. | Selezionare il file e quindi fare clic su Avvia trasferimento. |
I file e le cartelle selezionati vengono trasferiti ai palmari selezionati.
| 7. | Una volta completato il trasferimento, chiudere lo Strumento Trasferimento. |
È possibile inviare un file a tutti i palmari collegati quando una classe non è in corso. Per trasferire file o cartelle da un palmare collegato o da un computer a tutti i palmari collegati, completare la procedura seguente:
| 1. | Utilizzare il selettore dell'area di lavoro per selezionare l'area di lavoro Contenuto. |
| 2. | Selezionare i file o le cartelle da trasferire dal riquadro Risorse. |
Nota: è possibile scegliere i file da Contenuto Computer, Contenuto web oppure Palmari collegati.
| 3. | Fare clic su e quindi selezionare Invia a palmari collegati. |
Viene visualizzata la finestra Strumento Trasferimento
| 4. | Fare clic su Avvia trasferimento. |
Nota: per aggiungere altri file all'elenco di trasferimento, fare clic su Aggiungi all'elenco di trasferimento.
I file e le cartelle selezionati vengono trasferiti ai palmari collegati. Per impostazione predefinita, i file vengono trasferiti ad una cartella sul palmare chiamata Transferimenti-mm-gg-aa.
Se ci sono più palmari collegati, è possibile inviare una cartella o un file da un palmare a un altro presente nell'elenco Palmari collegati nel riquadro Risorse.
| 1. | Utilizzare il selettore dell'area di lavoro per selezionare l'area di lavoro Contenuto. |
| 2. | Nel riquadro Risorse, fare clic sul palmare che contiene i file da trasferire. I file sul palmare sono elencati nel riquadro Contenuto. |
| 3. | Fare clic sulla cartella o file da inviare. |
| 4. | Trascinare il file a un altro palmare nell'elenco Palmari collegati. |
Nota: è anche possibile copiare e incollare un file da un palmare in un altro.
Invio di un'attività a un palmare collegato