Eliminazione di file da cartelle della classe

Se necessario, è possibile eliminare i file dalle cartelle della classe di studenti che sono stati inviati alla classe o ritirati dalla classe. La sessione della classe deve essere attiva per poter eliminare i file.

Nota: l'eliminazione di un file rimuove unicamente il file specificato dalla cartella classe. Se lo studente ha salvato una copia con un altro nome, o copiato il file in un'altra posizione, il file sarà ancora accessibile.

1. Fare clic su Strumenti > Elimina dalla classe o fare clic su .

Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona file da eliminare.

2. Per scegliere i file o le cartelle da eliminare, eseguire una delle seguenti operazioni:
Fare clic su File recenti, quindi evidenziare e fare clic sul file da eliminare. Per selezionare più file o cartelle contemporaneamente, premere e mantenere premuto il tasto Ctrl (Mac®: ) mentre si fa clic su ogni singolo nome file.
Fare clic su Inserisci nome file e digitare il nome del file nella casella Nome file, quindi fare clic su Aggiungi.
3. Fare clic su Avanti.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona studente/i.

4. Selezionare gli studenti di cui si desiderano eliminare i file.
Per ritirare il file dall'intera classe, fare clic su Classe . Per eliminare i file solo dai membri della classe che sono connessi, selezionare la casella di controllo Solo connessi.
Per eliminare il file da un solo studente, fare clic su Studenti , quindi fare clic sullo studente interessato.

Nota: se sono già stati selezionati studenti nella scheda Classe, il software ne mantiene la selezione.

5. Fare clic su Fine.

L'eliminazione dei file appare nella Registrazione della classe.