Operazioni con variabili
Quando si memorizza un valore in una variabile per la prima volta, è necessario attribuire un nome alla variabile.
| • | Se la variabile non esiste ancora, Calcolatrice la crea. |
| • | Se la variabile esiste già, la aggiorna. |
Le variabili all'interno di un'attività sono condivise dalle applicazioni di TI-Nspire™ Sistema integrato per la matematica e le scienze sperimentali. Ad esempio, è possibile creare una variabile in Calcolatrice e successivamente utilizzarla o modificarla in Grafici e geometria o Foglio elettronico all'interno della medesima attività.
Per informazioni dettagliate sulle variabili, vedere il capitolo del manuale “Utilizzo di variabili.”