Utilizzo di un QR Code® visualizzato

Un QR Code® è un'immagine che memorizza informazioni, come l'indirizzo di un sito web o un documento TI-Nspire™ e si presenta come uno schema composto da quadratini.


L'indirizzo web http://education.ti.com memorizzato come QR Code®.

Gli autori dei documenti TI-Nspire™ possono inserire o incollare un QR Code® in qualsiasi pagina Notes. Gli utenti che visualizzano il documento mediante l'App. TI-Nspire™ per iPad®, possono optare che la scansione del codice avvenga direttamente dalla pagina e link del target ad esso associato. Gli script Lua consentono poi di visualizzare un QR Code® altrimenti impossibile da scansionare senza l'uso dell'App.

Nota: È possibile scansionare un QR Code® da materiale stampato o immagini proiettate utilizzando la fotocamera del proprio dispositivo. Per ulteriori dettagli, consultare Scansione di un QR Code® tramite fotocamera.

Scansione di un QR Code® in una pagina Notes o Script Lua

Utilizzare questa procedura per scansionare un QR Code® visualizzato e collegarlo al relativo target:

1. Se necessario nella pagina Notes, scorrere per assicurarsi che sullo schermo sia visibile una sola immagine di codice.

Nota: L'immagine deve essere visibile per intero; il software scansionerà soltanto la sezione di pagina visualizzata.

2. Toccare leggermente l'icona della fotocamera nella barra degli strumenti, quindi selezionare Scansiona il QR Code® dalla Pagina.

- Nel caso in cui il target sia un documento TI-Nspire™ (file .tns), l'App lo scarica automaticamente, oltre a salvare e chiudere i documenti correnti e ad aprire quelli scaricati.
- Diversamente, l'App apre il browser web per stabilire il target.

Come inserire un QR Code® in una pagina Notes

È possibile aggiungere immagini di QR Code® ad una pagina Notes. Al fine di ottenere una scansione affidabile, è consigliabile inserire una sola immagine per pagina.

1. Generare l'immagine, utilizzando un generatore di codice online o un'app per la generazione di codici. È necessario fornire l'URL del target.
2. Copiare l'immagine generata negli Appunti, o salvarla come foto.
3. Visualizzare la pagina Notes ed utilizzare il procedimento applicato per aggiungere l'immagine:
- Se l'immagine viene copiata negli Appunti, toccare e tenere premuto sulla pagina, quindi selezionare Incolla.
- Se l'immagine viene salvata come foto, posizionare il cursore del testo sulla pagina, toccare leggermente l'icona della Fotocamera nella barra degli strumenti, quindi selezionare Inserisci Foto.

Il QR Code® viene visualizzato nella pagina Notes con quadratini di ridimensionamento.

Nota: Al fine di ottenere una scansione di qualità, è consigliabile non ridimensionare o modificare l'immagine.

4. Aggiungere un suggerimento riguardo il documento, per gli utenti che potrebbero non saper come utilizzare il codice (facoltativo).

5. Assicurarsi che il codice sia valido verificandolo con la funzione Scansiona il QR Code® dalla Pagina.