Gestion des journaux de session

Le système génère automatiquement les fichiers csv (comma-separated variable) suivants et les stocke dans le dossier SessionLogs. À chaque fois que vous démarrez le logiciel TI-Nspire™, les journaux sont ajoutés au journal du jour précédent afin de conserver un enregistrement complet.

• Fichier Activities.csv. Les activités effectuées lors des séances de classe sont consignées dans ce fichier.
• Fichier ActivityTypes.csv. Ce fichier est la table de recherche à laquelle le système se réfère lors de la génération d'un rapport d'utilisation.
• Fichier Attendance.csv. Les informations relatives à chaque élève qui se connecte à une session sont consignées dans ce fichier.
• Fichier ClassSession.csv. Les informations relatives à toutes les séances de classe sont consignées dans ce fichier.

Utilisation du fichier Activities

Le système enregistre des informations inhérentes aux activités effectuées lors de la séance de classe dans ce fichier. Les informations incluent :

• ClassSessionID : le numéro d'ID de classe propre au programme de financement.
• ClassName : le nom de la classe tel que défini dans le logiciel.
• ActivityTypeID : le type d’activité s’étant déroulée pendant la classe. Le numéro d’ID correspond aux types d’activités définis dans le fichier Activity Type.
• ActivityDetail : données supplémentaires relatives au type d'activité, si disponibles.
• ActivityStart : l’heure de début de l’activité.
• ActivityEnd : l’heure de fin de l’activité.
• NumStudent : nombre d'élèves ayant participé à cette activité.

Utilisation du fichier ActivityTypes

Le fichier ActivityTypes est une table de recherche qui inclut les codes permettant d'identifier les types d'activités et une brève description de chaque activité.

ID d'activité

Description

SC

Capture d’écran

CF

Collecter un fichier

DF

Supprimer un fichier

SF

Envoyer un fichier

RD

Redistribuer

SP

Enregistrer dans le Portfolio

CM

Collecter les fichiers manquants

SM

Envoyer élément manquant

US

Envoi spontané

LP

Live Presenter

QP-MC

Questions rapides - Choix multiple

QP-OR

Questions rapides - Réponse ouverte

QP-EQ

Questions rapides - Équations

QP-CE

Questions rapides - Expression chimique

QP-EX

Questions rapides - Expressions

QP-IL

Questions rapides - Image avec étiquettes

QP-IP

Questions rapides - Image avec point(s)

QP-CP

Questions rapides - Points de coordonnées

QP-LS

Questions rapides - Tableur & listes

Utilisation du fichier de présence

Le système consigne les informations inhérentes à chaque élève qui s'est connecté à une session dans le fichier de présence. Les informations incluent :

• Class ID : le numéro d'ID de classe propre au programme de financement.
• Class Name : le nom de la classe tel que défini dans le logiciel.
• Last Name : le nom de famille de l’élève.
• First Name : le prénom de l’élève.
• Date and Time : la date et l’heure auxquelles l'élève s'est connecté. Sert à identifier les élèves qui se sont connectés à temps par opposition à ceux qui sont en retard.
• Student ID : le numéro d’ID de l’élève.

Utilisation du fichier Class Session

Le système consigne des informations inhérentes à chaque session par ID de classe. Les informations incluent :

• ClassSessionID : le numéro d'ID de classe propre au programme de financement.
• ClassName : le nom de la classe tel que défini dans le logiciel.
• Start : l’heure de début de classe telle qu'enregistrée lorsque l'enseignant clique sur Begin Class.
• End : l’heure de fin de classe telle qu'enregistrée lorsque l'enseignant clique sur End Class.
• NumStudent : le nombre d'élèves qui se sont connectés au cours de la séance de classe.
• ClassSectionName : le nom de la section de classe.
• QuickPollTotalTime : la durée passée par l’élève pour les Questions rapides.

Gestion des fichiers journaux

Les fichiers de journaux de session sont gérés automatiquement en fonction de leur taille chaque fois que TI-Nspire™ est désactivé. Si la taille de l’un de ces fichiers est supérieure à 1 Mo lors de l’arrêt, une sauvegarde de chaque fichier est créée dans le dossier SessionLogs avec les noms suivants :

• Activities-bak.csv
• ActivityTypes-bak.csv
• Attendance-bak.csv
• ClassSession-bak.csv

Remarque : Si un fichier de sauvegarde existe déjà, il sera remplacé par une version plus récente.

La prochaine fois que TI-Nspire™ sera activé, quatre nouveaux fichiers journaux vides seront créés.