Transfert des restrictions associées au mode Verrouillage examen

La fonctionnalité de transfert du mode Verrouillage-examen vous permet de distribuer rapidement un ensemble spécifique de restrictions associées au mode Verrouillage examen aux unités de nombreux élèves sans passer par un ordinateur.

Configuration requise

• Si vous envoyez une configuration de Verrouillage examen à une unité qui exécute déjà le mode Verrouillage examen, les paramètres de restriction de l’unité réceptrice sont écrasés et toutes les données créées lors de cette session en mode Verrouillage examen sont perdues.
• Le numéro de version du système d’exploitation de l’unité émettrice doit être égal ou supérieur à celui du système d’exploitation de l’unité réceptrice TI-Nspire™.
• Le transfert échouera si l’unité réceptrice ne dispose pas de suffisamment d’espace de stockage.

Transfert des paramètres

1. Activez le mode Verrouillage examen sur l’unité « émettrice ». N’oubliez pas de sélectionner l’ensemble de restrictions spécifiques requis pour l’examen.
2. Connectez l’unité émettrice à l’unité « réceptrice » à l’aide d’un câble USB mini/mini.

 

3. Assurez-vous que les deux unités sont allumées et que la fenêtre Verrouillage examen est visible sur l’unité émettrice. Si nécessaire, éteignez l’unité et rallumez-la.

4. Sélectionnez Transfert du mode Verrouillage examen.

Les paramètres d’angle et les restrictions associés au mode Verrouillage examen sont copiés vers l’unité réceptrice.

Une fois le transfert terminé, l’unité réceptrice redémarre en mode Verrouillage examen, et l’unité émettrice affiche un message de confirmation.

Remarque : à présent, les deux unités peuvent être utilisées comme unités émettrices.

5. Connectez la prochaine unité réceptrice et répétez à partir de l’étape 3 jusqu’à ce que toutes les unités soient configurées.