Utilisation de l’unité en mode Verrouillage examen

Lorsque le mode Verrouillage examen est activé sur une unité, Le voyant lumineux situé en haut de l’unité clignote (sur TI-Nspire CX II). Cela vous permet de savoir rapidement si le mode Verrouillage examen est activé sur l’unité, même lorsqu’elle est éteinte.

• (Numérique) Si le témoin lumineux clignote en vert/vert, toutes les restrictions sont sélectionnées.
• (Arithmétique exacte) Si le témoin lumineux clignote en vert/vert, toutes les restrictions sont sélectionnées et l’Arithmétique exacte est désactivée.
• (CAS) Si le témoin lumineux clignote en vert/vert, toutes les restrictions sont sélectionnées et le CAS est désactivé.
• Si le témoin lumineux clignote en jaune/jaune, cela signifie qu’une ou plusieurs restrictions ont été désélectionnées.

Remarques :

• Les anciens modèles d’unité TI‑Nspire™ CAS ne sont pas équipés d’un voyant lumineux.
• Le voyant de l’unité TI‑Nspire™ CM‑C indique uniquement l’état de la batterie. Il ne clignote pas lorsque le mode Verrouillage examen est activé sur l’unité.

Réglages du système

Les paramètres système en vigueur avant l’activation du mode Verrouillage examen ne s’appliquent pas à la session Verrouillage‑examen. Lorsque vous activez le mode Verrouillage examen pour la première fois, les paramètres système sont définis à leurs valeurs par défaut. Vous pouvez modifier les paramètres une fois le mode Verrouillage examen activé. Lorsque vous quittez le mode Verrouillage examen, les paramètres système sont remplacés par ceux en vigueur avant l’activation du mode.

Libération d’espace de stockage pour le mode Verrouillage examen

Si votre unité ne dispose pas d’assez d’espace de stockage pour passer en mode Verrouillage examen, un message apparaît et vous invite à supprimer certains classeurs.

Vous avez les possibilités suivantes :

• Sauvegarder des classeurs sur un ordinateur ou une autre unité, puis les supprimer de votre unité. Ces classeurs peuvent être restaurés par la suite lors de la désactivation du mode Verrouillage examen.
• Supprimer tous les classeurs inutiles de votre unité.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la libération de l’espace de stockage, reportez-vous à la section « Gestion des fichiers » du guide Premiers contacts de votre unité.

Arrêt et allumage de l’unité en mode Verrouillage examen

Si vous éteignez l’unité ou si le dispositif automatique de mise hors tension (APD™) s'active lorsque l’unité est en mode Verrouillage examen, ce mode reste actif lorsque vous la rallumez. Un message vous rappelle que le mode Verrouillage examen est activé sur l’unité et affiche les restrictions sélectionnées.

Système d’exploitation TI-Nspire™ CX CAS
Restrictions par défaut (aucune option pour désactiver CAS)

Système d’exploitation TI-Nspire™ CX II CAS
Restrictions par défaut avec CAS désactivé

Remarque : si une boîte de dialogue est ouverte à la mise hors tension de l’unité alors que le mode Verrouillage examen est activé, cette boîte de dialogue s’affiche de nouveau lorsque vous rallumez l’unité.

Enregistrement automatique

Si l’unité redémarre alors que le mode Verrouillage examen est activé, ce mode reste actif après le redémarrage et le dernier classeur utilisé est ouvert.

Gestion de la charge de la batterie

Si vous utilisez une unité TI-Nspire™ ou TI-Nspire™ CAS et que le mode Verrouillage examen est activé, vous pouvez retirer et remplacer les piles. Si vous remplacez les piles de l’unité, le mode Verrouillage examen reste activé. Quand vous rallumez l’unité, la boîte de dialogue de rappel s’affiche.

Avant d’activer le mode Verrouillage examen ou de lancer un examen, assurez-vous que la batterie rechargeable est entièrement chargée sur chaque unité utilisant ce type de batterie.