Sortie du mode Verrouillage examen

Lorsque vous quittez le mode Verrouillage examen sur une unité :

• Tous les classeurs créés pendant la session Verrouillage examen sont supprimés. Si vous réactivez le mode Verrouillage examen, le dossier Verrouillage examen est vide.
• Tous les fichiers et paramètres système sont restaurés à l’état qui était le leur avant l’activation du mode Verrouillage examen.
• Si un classeur a été ouvert avant l’activation du mode Verrouillage examen, il sera restauré à la même vue (Parcourir, trieuse de pages ou vue de la page) précédente. Si le classeur contient des modifications non enregistrées, elles restent non enregistrées.
• Si aucun classeur n’a été préalablement ouvert, l’unité affiche le dossier Mes Classeurs.

Quitter le mode Verrouillage examen à l’aide d’une autre unité

Vous pouvez quitter le mode Verrouillage examen sur votre unité en la connectant à une autre unité et en utilisant la commande de menu Quitter Verrouillage examen. Les deux unités peuvent être différentes. Par exemple, vous pouvez connecter une unité TI‑Nspire™ CX II à une unité TI‑Nspire™ ou connecter une unité TI‑Nspire™ CAS à une unité qui ne dispose pas du système de calcul formel (CAS).

Important : si l’autre unité est en mode Verrouillage examen, elle quittera également le mode Verrouillage examen.

1. Connectez votre unité à une autre unité en utilisant un câble de connexion approprié.
2. Assurez-vous d’avoir allumé les deux unités.
3. Appuyez sur c sur votre unité pour afficher l’écran d’accueil.
4. Sélectionnez Parcourir​, puis appuyez sur ~ pour afficher le menu Classeurs.
5. Dans le menu Classeurs, sélectionnez Verrouillage examen > Quitter Verrouillage examen. Cette option de menu ne peut être activée qu’en mode Verrouillage examen.

• Votre unité quitte le mode Verrouillage examen et redémarre en mode normal. Si l’autre unité est en mode Verrouillage examen, elle quittera également le mode Verrouillage examen et redémarrera.
• Si l’unité n’est pas connectée correctement, le message suivant s’affiche :

• L’unité doit redémarrer pour quitter le mode Verrouillage examen. Si vous débranchez le câble avant de procéder au redémarrage, l’unité restera en mode Verrouillage examen.

Remarque : vous pouvez également quitter le mode Verrouillage examen en recevant une mise à niveau de l’O.S. (à partir d'une autre unité ou du logiciel pour ordinateur). Si vous recevez la même version d’O.S., l’unité ne quittera pas le mode Verrouillage examen.