Affichage de l'état d'acquisition de données

L'interface d'acquisition Lab Cradle dispose d'une DEL située sur le dessus pour indiquer l'état de l'acquisition de données. Cette lumière sera rouge, verte ou orange et utilisera une variété de types de clignotants.

HAUT

État de l'acquisition de données

Rouge

• Le rouge indique que vous devez attendre jusqu'à ce que le système soit prêt.
• Clignotement lent : l'interface d'acquisition met à jour l'espace de stockage de l'expérience. Ce comportement est automatique et n'a aucune incidence sur l'acquisition en active.
• Clignotement rapide : indique qu'un ou plusieurs capteurs connectés ne sont pas chauds. Vous pouvez toujours acquérir des données pendant la période de chauffage, mais vous risquez d'obtenir des données moins précises.

Orange

• L'orange indique que le système est prêt, mais que l'acquisition n'a pas encore démarré.
• Un clignotement par seconde : le capteur est configuré et défini pour l'échantillonnage.
• Clignotement lent : l'interface d'acquisition est connectée à un ordinateur ou à une unité exécutant le logiciel TI-Nspire™, mais n'est pas configurée pour l'échantillonnage.
• Clignotement rapide : l'interface d'acquisition est prête pour l'acquisition de données lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
Vert
• Le vert indique que le système acquiert activement les données.
• Clignotement lent : collecte de données en cours.

Remarque : La fréquence du clignotement peut légèrement varier selon le mode/la vitesse de collecte.

• Clignotement rapide : stockage préalable des données avant un déclenchement.

Alternance d'orange et de vert

• Le type de clignotement indique que le système est en mode déclenchement, mais qu'il n'a pas encore atteint l'évènement de déclenchement.