Mesure d’objets
Les valeurs mesurées se mettent automatiquement à jour lorsque vous manipulez l’objet mesuré.
Remarque : les mesures des objets créés dans l’application Graphiques s’affichent en unités génériques (u). Les mesures des objets créés dans l’application Géométrie s’affichent en centimètres (cm).
| 1. | Dans le menu Mesures, sélectionnez Longueur. (Dans l’application Graphiques, cliquez sur Géométrie > Mesures > Longueur). |
| 2. | Cliquez sur l’objet pour afficher sa longueur. |
Mesure de la distance entre deux points, entre un point et une droite ou entre un point et un cercle
| 1. | Dans le menu Mesures, sélectionnez Longueur. (Dans l’application Graphiques, cliquez sur Géométrie > Mesures > Longueur). |
| 2. | Cliquez sur le premier point. |
| 3. | Cliquez sur le deuxième point ou sur un point de la droite ou du cercle. |
|
|
| 1. | Dans le menu Mesures, sélectionnez Longueur. (Dans l’application Graphiques, cliquez sur Géométrie > Mesures > Longueur). |
| 2. | Cliquez sur l’objet pour afficher sa circonférence ou son périmètre. |
| 1. | Dans le menu Mesures, sélectionnez Longueur. (Dans l’application Graphiques, cliquez sur Géométrie > Mesures > Longueur). |
| 2. | Cliquez sur les deux points de l’objet qui forment le côté que vous voulez mesurer. |
Remarque : vous devez cliquer sur deux points pour mesurer un côté. Cliquez sur un côté pour mesurer la longueur totale du périmètre de l’objet.
Remarque : vous ne pouvez pas mesurer l’aire d’un polygone construit à l’aide de l’outil Segment.
| 1. | Dans le menu Mesures, sélectionnez Aire. (Dans l’application Graphiques, cliquez sur Géométrie > Mesures > Aire). |
| 2. | Cliquez sur l’objet pour afficher son aire. |
| 1. | Dans le menu Mesures, sélectionnez Pente. (Dans l’application Graphiques, cliquez sur Géométrie > Mesures > Pente). |
| 2. | Cliquez sur l’objet pour afficher sa pente. |
La valeur se met automatiquement à jour lorsque vous manipulez l’objet.
Les angles mesurés dans l’application Géométrie varient de 0°à 180°. Les angles mesurés dans l’application Graphiques varient de 0 radian à π radians. Pour modifier l’unité d’angle, utilisez le menu Paramètres.
| 1. | Dans le menu Mesures, sélectionnez Angle. (Dans l’application Graphiques, cliquez sur Géométrie > Mesures > Angle). |
| 2. | Cliquez sur trois emplacements ou points pour définir l’angle. Le second clic définit le sommet. |
| 1. | Dans le menu Mesures, sélectionnez Angle orienté. (Dans l’application Graphiques, cliquez sur Géométrie > Mesures > Angle orienté). |
| 2. | Cliquez sur trois emplacements ou points existants pour définir l’angle. Le second clic définit le sommet. |
| 3. | Pour inverser l’orientation de la mesure : |
| a) | Dans le menu Actions, sélectionnez Attributs. |
| b) | Cliquez sur le texte de l’angle. Par exemple, cliquez sur 300°. |
| c) | Sélectionnez l’attribut d’orientation et modifiez-le à l’aide des touches fléchées droite ou gauche. |
| d) | Appuyez sur Échap pour fermer l’outil Attributs. |
| ▶ | Faites glisser la mesure à l’endroit désiré. |
Remarque : si vous déplacez une mesure trop loin de son objet, elle arrête de suivre l’objet. Cependant, sa valeur continue de se mettre à jour lorsque vous manipulez l’objet.
Vous pouvez définir la longueur d’un côté d’un triangle, rectangle ou polygone en modifiant sa valeur mesurée.
| ▶ | Cliquez deux fois sur la mesure, puis saisissez la nouvelle valeur. |
Utilisez cette méthode pour créer une variable et lui affecter une valeur mesurée.
| 1. | Affichez le menu contextuel de l’élément, puis sélectionnez Stocker. |
| 2. | Saisissez un nom de variable pour la mesure stockée. |
Utilisez cette méthode pour assigner une valeur de longueur mesurée à une variable existante.
| 1. | Affichez le menu contextuel de la mesure, puis sélectionnez Variables > Lier à. |
Le menu affiche la liste des variables actuellement définies.
| 2. | Cliquez sur le nom de la variable à laquelle vous souhaitez lier la longueur mesurée. |
| ▶ | Affichez le menu contextuel de la mesure, puis sélectionnez Supprimer. |
| 1. | Affichez le menu contextuel de la mesure, puis sélectionnez Attributs. |
| 2. | Utilisez les flèches haut et bas pour mettre en surbrillance l’attribut Verrou. |
| 3. | Utilisez les flèches gauche et droite pour fermer ou ouvrir le verrou. |
Tant que la valeur reste verrouillée, les manipulations qui entraîneraient la modification de la mesure ne sont pas autorisées.