Affichage de l’équation d’un objet géométrique
Vous pouvez afficher l’équation d’une droite, d’une tangente, d’un cercle ou d’une conique géométrique à condition que l’objet ait été créé dans la vue Représentation graphique ou dans la zone analytique de la vue Géométrie plane.
Remarque : En raison des différences de représentation numérique des coniques analytiques et géométriques, il est parfois impossible de convertir une conique géométrique en modèle analytique. Cette limitation est conçue pour éviter toute différence entre une conique basée sur un modèle et une conique géométrique.
| 1. | Dans le menu Actions, cliquez sur Coordonnées et équations. |
| 2. | Placez le pointeur sur l’objet. |
L’équation correspondant à l’objet s’affiche.
Remarque : Lorsque vous placez le curseur à proximité d’un point défini sur la droite ou au centre d’un cercle, les coordonnées de ce point s’affichent à la place de l’équation. Pour afficher l’équation de l’objet, éloignez le pointeur du point défini.
| 3. | Cliquez pour rattacher l’équation au pointeur. |
| 4. | Déplacez l’équation vers l’emplacement de votre choix, puis cliquez pour l’ancrer. |
| 5. | Appuyez sur Échap pour quitter l’outil. |