Insertion des unités nomades dans la station d'accueil

1. Alignez le connecteur situé sur la partie inférieure de l'unité nomade sur le connecteur de la station d'accueil. Lorsque vous vous trouvez face à la partie avant de la station d’accueil (le logo de TI-Nspire™ face à vous), vous insérez les unités dans l’emplacement en veillant à ce que le clavier soit tourné vers la droite.
2. Enfoncez l'unité dans l'emplacement. Vous rencontrerez une légère résistance et entendrez un petit déclic lors de la mise en place de l'unité.

Lorsqu'une unité est bien installée dans un emplacement :

• Le voyant d'état de transfert se met à clignoter pour indiquer que l'unité est connectée.
• Le voyant d'état des batteries s'allume pour indiquer que l'unité est bien installée.

Si la station d'accueil est connectée à l'alimentation, les unités nomades sont automatiquement allumées lors de leur mise en place.

Les emplacements de la station d'accueil TI-Nspire™ Docking Station sont suffisamment larges pour accueillir une unité nomade dotée d'un étui de protection. Lors de l'installation de l'unité dans un emplacement sans étui de protection, vous remarquerez un peu de « jeu ». Étant donné que l'emplacement peut accueillir un étui de protection, il est possible que l'unité soit mal installée. Si l’unité nomade n’est pas mise en place correctement dans la station d’accueil, la batterie ne se chargera pas et le transfert se soldera par un échec.

 

L'unité est correctement positionnée

L'unité n'est pas correctement positionnée

Une fois que la station d'accueil est entièrement occupée par 10 unités, elle peut peser environ 4,5 à 5,5 kg. Lorsque vous déplacez une station d'accueil, soulevez-la toujours à l'aide de vos deux mains. Si vous l’inclinez trop dans n'importe quelle direction, les unités nomades peuvent en sortir et tomber.