Charge des batteries rechargeables TI-Nspire™

Le processus de charge démarre automatiquement lorsqu'une unité est mise en place si la station d'accueil est connectée à une source d'alimentation. Sinon, le processus de charge démarre lorsque vous branchez la station d'accueil à une source d'alimentation.

Il n'est pas nécessaire que la station d'accueil soit connectée à l'ordinateur de l'enseignant pour charger les batteries rechargeables des unités.

Détermination de l’état de charge de la batterie d’une unité

La Sur la station d’accueil, les voyants lumineux situés sous chaque emplacement fournissent des informations de base sur l’état de la batterie rechargeable TI-Nspire™ ou des piles AAA de l’unité. L'état des batteries et des piles de l'unité est signalé selon l'ordre de priorité suivant :

• Si l'unité est équipée d'une batterie rechargeable, l'état de cette dernière est toujours indiqué, même si l'unité dispose aussi de piles AAA.
• Si l'unité n'est dotée que de piles AAA, l'état de celles-ci est signalé.

Indicateur lumineux d'état des batteries

Pour déterminer l’état des batteries de l’unité, consultez l’indicateur lumineux d’état de la batterie correspondant à l’emplacement, sous l’unité. L’indicateur lumineux d’état de la batterie se trouve à droite du symbole de la batterie () :

• Voyant rouge : indique que la batterie est faiblement chargée, avec moins de 25 pour cent d'énergie.
• Voyant jaune : indique que la puissance de la batterie est comprise entre 25 et 75 pour cent.
• Voyant vert : indique que la puissance de la batterie est supérieure à 75 pour cent.
• Le voyant lumineux est éteint dans les cas suivants :
- L'emplacement est vide.
- L'unité n'est pas bien mise en place.
- La station d'accueil n'est pas connectée à une source d'alimentation.

Informations complémentaires sur l'état des batteries

Vous trouverez des informations complémentaires dans l’espace de travail Contenu si vous utilisez les logiciels enseignant TI-Nspire™ CX Premium, TI-Nspire™ CX ou le logiciel TI-Nspire™ CX Navigator™version enseignant. Vous pouvez notamment afficher l’état des batteries rechargeables TI-Nspire™ et des piles AAA insérées dans les unités connectées.

Pour les batteries rechargeables et les piles AAA, les niveaux d’état sont indiqués comme sur l’unité :

• Critique, faible (deux à dix pour cent), 25, 50, 75 ou 100 pour cent chargée.
• Les pourcentages sont présentés en noir à moins que le niveau soit critique. Un texte en rouge indique une puissance de batterie ayant atteint un niveau critiquement faible.
• L'affichage de deux tirets (--) signifie que l'unité ne comporte pas de batterie rechargeable ou de piles AAA.

Dépannage

En cas d’échec de l’opération de recharge :

• Vérifiez que l'unité est installée correctement dans son emplacement. Les batteries ne sont pas chargées si les connecteurs respectifs de l'unité et de l'emplacement ne sont pas bien alignés.
• Assurez-vous que le connecteur de l’unité est propre. Si de la poussière ou des résidus se sont accumulés sur ce connecteur, retirez-le afin de le nettoyer à l'aide d'un chiffon propre et sec ou d'une gomme. N’utilisez jamais de chiffon humide ni de solution de nettoyage.