Affichage des données recueillies en vue Graphique
Lorsque vous collectez des données, celles-ci sont écrites à la fois dans la vue Graphique et Tableau. Utilisez la vue Graphique pour examiner les données tracées.
Important : Les éléments des menus Graphique et Analyse ne sont disponibles que lorsque vous travaillez dans la vue Graphique.
| ▶ | Cliquez sur l'onglet vue Graphique |
Utilisez le menu Afficher le graphique pour afficher des graphiques séparés lorsque vous utilisez :
| • | Un capteur qui trace plus d'une colonne de données. |
| • | Des capteurs multiples avec différentes unités définies simultanément. |
Dans cet exemple, deux capteurs (le capteur de pression des gaz et le dynamomètre à main) ont été utilisés lors de la même exécution. L'image suivante montre les colonnes Temps, Force, et Pression dans la vue Tableau pour illustrer pourquoi deux graphiques sont affichés.
Affichage d’un des deux graphiques
Lorsque deux graphiques sont affichés, le graphique du haut est le Graphique 1 et le graphique du bas est le Graphique 2.
Pour n'afficher que le Graphique 1 :
| ▶ | Sélectionnez Graphique > Afficher le graphique > Graphique 1. |
Seul le Graphique 1 est affiché.
Pour n'afficher que le Graphique 2 :
| ▶ | Sélectionnez Graphique > Afficher le graphique > Graphique 2. |
Seul le Graphique 2 est affiché.
Affichage des deux graphiques
Pour afficher le Graphique 1 et le Graphique 2 simultanément :
| ▶ | Sélectionnez Graphique > Afficher le graphique > Les deux. |
Le Graphique 1 et le Graphique 2 sont affichés.
Utilisez la vue Format de page lorsque l'option Afficher le graphique n'est pas la solution adaptée pour afficher plus d'un graphique.
L’option Afficher le graphique n’est pas applicable pour :
| • | Plusieurs acquisitions utilisant un seul capteur. |
| • | Deux ou plusieurs capteurs identiques. |
| • | Plusieurs capteurs qui utilisent la ou les mêmes colonnes de données. |
Pour utiliser le format de page :
| 1. | Ouvrez l'ensemble de données original que vous voulez voir dans deux fenêtres graphiques. |
| 2. | Cliquez sur Modifier > Format de page > Format sélectionné. |
| 3. | Sélectionnez le type de format de page que vous souhaitez utiliser. |
| 4. | Cliquez sur Cliquez ici pour ajouter une application. |
| 5. | Sélectionnez Ajouter Vernier DataQuest™. |
L'application Vernier DataQuest™ est ajoutée à la seconde vue.
| 6. | Pour voir des vues séparées, cliquez sur la vue que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Afficher > Tableau. |
La nouvelle vue s'affiche.
| 7. | Pour voir la même vue, cliquez sur la vue à modifier. |
| 8. | Cliquez sur Afficher > Graphique. |
La nouvelle vue s'affiche.
Sélection de la vue Graphique