Parcourir le volet Ressources

Utilisez le volet Ressources pour localiser les documents présents sur un ordinateur, accéder au contenu Internet et communiquer avec des unités connectées si vous utilisez un logiciel TI-Nspire™ prenant en charge des unités connectées.

À

Contenu de l’ordinateur. Permet de parcourir tous les fichiers enregistrés sur un ordinateur, des lecteurs réseau et externes. Le contenu de l’ordinateur peut être développé ou réduit pour fournir l’accès aux raccourcis suivants :

• Disque local
• Lecteurs externes
• Lecteurs réseau
• Ordinateur
• Documents ou Mes Documents

Lorsque vous sélectionnez un élément dans le contenu de l’ordinateur, la structure des fichiers s’affiche dans le volet Contenu. Lorsque vous sélectionnez un dossier ou un fichier pris en charge, les détails associés sont affichés dans le volet Aperçu.

Á

Liens. Par défaut, les liens pointant vers des sites Texas Instruments utiles sont affichés. Quand vous cliquez sur Liens, la liste des liens s’affiche dans le volet Contenu. Ensuite, si vous cliquez sur un lien dans le volet, votre navigateur Internet s’ouvre. Vous pouvez ajouter vos liens personnalisés à cette section. Les liens issus de la dernière version du logiciel TI-Nspire™ sont ajoutés lorsque vous procédez à la mise à jour du logiciel.

Pour les utilisateurs qui résident aux États-Unis, il est possible de rechercher des standards ou des ouvrages américains en sélectionnant l’option de recherche voulue dans la section Liens.

Â

Contenu Internet. Répertorie des liens pointant vers les sites Texas Instruments contenant des activités prises en charge par TI-Nspire™. Le contenu Internet est disponible si vous êtes connecté à Internet. Vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur le contenu trouvé sur ces sites et partager les éléments via le volet Contenu de l’ordinateur ou Unités connectées si vous utilisez un logiciel prenant en charge les unités. Vous ne pouvez pas enregistrer les liens pointant vers des sites Internet dans la section Contenu Internet.

Remarque : Le contenu Internet disponible varie en fonction des régions. En l’absence de contenu en ligne, cette section n’est pas disponible dans le volet Ressources.

Lorsque vous sélectionnez un élément dans la section Contenu Internet, la liste des activités s’affiche dans le volet Contenu et un aperçu de l’activité sélectionnée s’affiche dans le volet Aperçu.

Ã

Unités TI-Nspire™ CX connectées. Fournit des informations concernant les unités connectées à votre ordinateur. Pour afficher les dossiers et les fichiers stockés sur une unité spécifique, cliquez sur le nom de cette dernière.

Chaque nom d'unité s’affiche avec une icône d’état :

• Un symbole de connexion () indique qu'un élève est connecté à l'unité et que celle-ci ne se trouve pas en mode Verrouillage examen.
• Un symbole de cadenas () montre que l'unité a été placée en mode Verrouillage examen par la commande Préparer les unités. Si le cadenas est associé à un symbole d’avertissement (), l'unité se trouve en mode Verrouillage examen, mais ce mode n’a pas été activé à l’aide de la commande Préparer les unités.
• Un symbole d’avertissement seul () indique que la version du système d’exploitation de l’unité ne correspond pas à la version du logiciel de l’enseignant.

Pour ouvrir une infobulle contenant des détails relatifs à l’état, placez le curseur sur l’icône d’état.

Remarque : Les l'unité connectées ne seront pas affichées si aucune l'unité n'est connectée.