installation d'une mise à jour de l'O.S.
Remarque : Pour éviter de perdre des données non enregistrées, fermez tous les classeurs ouverts sur l’unité nomade avant de mettre à jour son système d’exploitation (OS). La mise à jour du système d’exploitation ne remplace ou ne supprime pas les classeurs précédemment enregistrés.
Le système d’exploitation sur une nouvelle unité est fourni avec le programme d’installation qui met l'O.S. dans un emplacement par défaut, tel que : C:\mydocuments\TI-Nspire\downloads.
Rendez-vous sur education.ti.com/latest pour télécharger les versions les plus récentes du système d’exploitation.
Remarque : Vous pouvez à tout moment installer des mises à jour du système d’exploitation sur des unités connectées à partir de l’Espace de travail Contenu.
| 1. | Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet. |
| 2. | Affichez toutes les unités connectées en cliquant sur la flèche en regard des Unités TI-Nspire™ connectées dans le volet Ressources. |
|
Remarque : Un symbole L’unité nécessite une mise à jour du système d’exploitation. |
| 3. | Faites passer la souris au-dessus du nom de l’unité que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez avec le bouton droit. |
| 4. | Cliquer sur Rechercher les mises à jour de l'O.S. |
La boîte de dialogue Rechercher les mises à jour de l'O.S. s’ouvre.
| 5. | Cliquez sur Fermer pour annuler l’installation ou cliquez sur Continuer et suivez les invites pour installer le système d’exploitation sur l’unité. |
Une fois la mise à jour terminée, l’unité redémarre automatiquement.
Remarque : Pour éviter de perdre des données non enregistrées, fermez tous les classeurs ouverts sur l’unité nomade avant de mettre à jour son système d’exploitation (OS). La mise à jour du système d’exploitation ne remplace ou ne supprime pas les classeurs précédemment enregistrés.
| 1. | Cliquez sur Unités TI-Nspire™ connectées dans le volet Ressources. |
| 2. | Dans le panneau Contenu, sélectionnez toutes les unités à mettre à jour. |
| 3. | Cliquez sur Outils > Installer le système d’exploitation |
La boîte de dialogue d'installation de l'O.S. s'ouvre.
| 4. | Cliquez sur Ajouter un fichier de système d’exploitation. |
La boîte de dialogue Ajouter à la liste de transfert s’ouvre.
| 5. | Sélectionnez les fichiers d'O.S. adaptés. |
| • | Sélectionnez TI-Nspire.tco pour mettre à jour une unité TI-Nspire™ CX. |
| • | Sélectionnez TI-Nspire.tcc pour mettre à jour une unité TI-Nspire™ CX CAS. |
| • | Sélectionnez TI-Nspire.tco2 pour mettre à jour une unité TI-Nspire™ CX II. |
| • | Sélectionnez TI-Nspire.tcc2 pour mettre à jour une unité TI-Nspire™ CX II CAS. |
| • | Sélectionnez TI-Nspire.tct2 pour mettre à jour une unité TI-Nspire™ CX II-T. |
| 6. | Cliquez sur Sélectionner. |
L'installation de l'O.S. s'affiche à nouveau en indiquant les fichiers d'O.S. sélectionnés.
| 7. | Cliquez sur Installer l'O.S. |
Les informations de version de l'O.S. se mettent à jour et la boîte de dialogue Sélectionner le fichier d'O.S. de l'unité réapparait pour une autre sélection.
Mise à jour de l'O.S. sur une seule unité
d’avertissement en regard du nom d’une unité nomade signifie :