Gestion des opérations portant sur les fichiers supplémentaires
Lorsqu’un élève connecté à une session vous envoie un fichier indépendamment des opérations de collecte, une opération portant sur les fichiers supplémentaires est créée.
Le fichier en question, qui est stocké dans une base de données, s’affiche dans l’enregistrement de classe jusqu’à ce que vous l’en supprimiez.
Les opérations portant sur les fichiers supplémentaires porte la mention « Fichier supplémentaire », suivie du mois et du jour. Pour chaque session, l’ensemble des fichiers .tns et .tnsp que les élèves vous ont envoyés sont regroupés dans le dossier Fichiers supplémentaires.
L’opération la plus récente portant sur les fichiers supplémentaires apparaît au début de l’enregistrement de classe pour les fichiers les plus récents envoyés par un élève au cours d’une session. Lors de la session suivante, des opérations portant sur les fichiers supplémentaires plus récentes figurent dans l’enregistrement de classe, au-dessus de l’opération précédente.
Pour ouvrir l’opération portant sur les fichiers supplémentaires :
| 1. | Double-cliquez sur l’opération ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Enregistrer propriétés élément. |
La boîte de dialogue Fichiers supplémentaires s’affiche. Par défaut, aucun élément de l’opération portant sur les fichiers supplémentaires n’est sélectionné.
| 2. | À partir de cette boîte de dialogue, vous pouvez visualiser un ou plusieurs éléments, les enregistrer dans l’espace de travail Portfolio, les supprimer, les exporter vers un autre emplacement ou n’exécuter aucune opération. |
| 1. | Dans la boîte de dialogue Fichiers supplémentaires, cochez la case qui se trouve à gauche des éléments que vous souhaitez visualiser. |
Remarque : Vous pouvez également cliquer sur l’icône Afficher qui se trouve sous les éléments pour accéder rapidement à celui qui vous intéresse.
| 2. | Cliquez sur Afficher. |
Les éléments s’ouvrent en lecture seule.
Les opérations portant sur les fichiers supplémentaires demeurent dans l’enregistrement de classe tant que vous ne les avez pas supprimées. Même si vous avez exporté ou enregistré les éléments, l’opération portant sur les fichiers supplémentaires correspondante reste affichée jusqu’à ce que vous la supprimiez. Pour supprimer des éléments d’une opération portant sur les fichiers supplémentaires :
| 1. | Dans l’enregistrement de classe, double-cliquez sur l’opération portant sur les fichiers supplémentaires voulue pour l’ouvrir. |
| 2. | Dans la boîte de dialogue Fichiers supplémentaires, cochez la case qui se trouve à gauche des éléments que vous souhaitez supprimer. |
| 3. | Cliquez sur Supprimer. |
Vous pouvez exporter les éléments stockés dans la base de données vers le système de fichiers. Pour exporter des éléments d’une opération portant sur les fichiers supplémentaires :
| 1. | Dans l’enregistrement de classe, double-cliquez sur l’opération portant sur les fichiers supplémentaires voulue pour l’ouvrir. |
| 2. | Sélectionnez les fichiers à exporter. |
| 3. | Cliquez sur Exporter. |
Un navigateur de fichiers s’affiche.
| 4. | Sélectionnez l’emplacement à utiliser pour stocker les éléments exportés. |
| 5. | Cliquez sur Sélectionner un dossier. |
Examen et ouverture des opérations portant sur les fichiers supplémentaires