Copie d’élèves dans une autre classe
Lorsqu’un élève est intégré à plusieurs de vos classes, il peut s’avérer utile de pouvoir le copier d’une classe à l’autre. La copie d’élèves réduit le temps nécessaire à la saisie de toutes les informations qui lui sont associées.
Remarque : Vous ne pouvez pas copier les élèves qui sont connectés au réseau TI-Nspire™ Navigator™.
Remarque : Vous pouvez accéder à de nombreux éléments associés aux comptes des élèves en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un élève et en choisissant l’opération voulue dans le menu contextuel.
Copie d’un élève dans une autre classe
| 1. | Sélectionnez l’une des classes auxquelles l’élève est affecté. |
Remarque : Si une session est déjà en cours d’exécution, vous devez la fermer avant de sélectionner la classe.
| 2. | Cliquez sur l’élève à copier. |
| 3. | Cliquez sur Édition > Copier ou cliquez sur . |
Le logiciel copie l’élève dans le Presse-papier.
| 4. | Dans la liste déroulante Classe courante, sélectionnez la classe dans laquelle vous souhaitez copier l’élève. |
| 5. | Cliquez sur Édition > Coller ou cliquez sur . |
Le logiciel copie l’élève dans la classe sélectionnée.
.
.