O

OneVar

OneVar [1,]X[,[Fréq][,Catégorie,Inclure]]

OneVar [n,]X1,X2[X3[,…[,X20]]]

Effectue le calcul de statistiques à une variable sur un maximum de 20 listes. Un récapitulatif du résultat est stocké dans la variable stat.results. (Voir ici.)

Toutes les listes doivent comporter le même nombre de lignes, à l'exception de Inclure.

Les arguments X sont des listes de données.

Fréq est une liste facultative de valeurs qui indiquent la fréquence. Chaque élément dans Fréq correspond à une fréquence d'occurrence pour chaque valeur X correspondante. Par défaut, cette valeur est égale à 1. Tous les éléments doivent être des entiers | 0.

Catégorie est une liste de codes numériques de catégories pour les valeurs X correspondantes.

Inclure est une liste d'un ou plusieurs codes de catégories. Seuls les éléments dont le code de catégorie figure dans cette liste sont inclus dans le calcul.

Tout élément vide dans les listes X, Fréq ou Catégorie a un élément vide correspondant dans l'ensemble des listes résultantes. Tout élément vide dans les listes X1 à X20 correspond a un élément vide dans l'ensemble des listes résultantes. Pour plus d'informations concernant les éléments vides, reportez-vous à la ici.

 

Variable de sortie

Description

stat.v

Moyenne des valeurs x

stat.Gx

Somme des valeurs x

stat.Gx2

Somme des valeurs x2.

stat.sx

Écart-type de l'échantillon de x

stat.sx

Écart-type de la population de x

stat.n

Nombre de points de données

stat.MinX

Minimum des valeurs de x

stat.Q1X

1er quartile de x

stat.MedianX

Médiane de x

stat.Q3X

3ème quartile de x

stat.MaxX

Maximum des valeurs de x

stat.SSX

Somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne de x

or

BooleanExpr1 orBooleanExpr2 renvoie expression booléenne

BooleanList1 orBooleanList2 renvoie liste booléenne

BooleanMatrix1 orBooleanMatrix2 renvoie matrice booléenne

Donne true (vrai) ou false (faux) ou une forme simplifiée de l'entrée initiale.

Donne true si la simplification de l'une des deux ou des deux expressions est vraie. Donne false uniquement si la simplification des deux expressions est fausse.

Remarque : voir xor.

Remarque pour la saisie des données de l’exemple : Pour obtenir des instructions sur la saisie des définitions de fonction ou de programme sur plusieurs lignes, consultez la section relative à la calculatrice dans votre guide de produit.

 

Entier1 orEntier2Þentier

Compare les représentations binaires de deux entiers réels en appliquant un or bit par bit. En interne, les deux entiers sont convertis en nombres binaires 64 bits signés. Lorsque les bits comparés correspondent, le résultat est 1 si dans les deux cas il s'agit d'un bit 1 ; le résultat est 0 si, dans les deux cas, il s'agit d'un bit 0. La valeur donnée représente le résultat des bits et elle est affichée selon le mode Base utilisé.

Les entiers de tout type de base sont admis. Pour une entrée binaire ou hexadécimale, vous devez utiliser respectivement le préfixe 0b ou 0h. Tout entier sans préfixe est considéré comme un nombre en écriture décimale (base 10).

Si vous entrez un nombre dont le codage binaire signé dépasse 64 bits, il est ramené à l'aide d'une congruence dans la plage appropriée. Pour de plus amples informations, voir 4Base2, ici.

Remarque : voir xor.

En mode base Hex :

Important : utilisez le chiffre zéro et pas la lettre O.

 

En mode base Bin :

Remarque : une entrée binaire peut comporter jusqu'à 64 chiffres (sans compter le préfixe 0b) ; une entrée hexadécimale jusqu'à 16 chiffres.

ord()

ord(Chaîne)Þentier

ord(Liste1)Þliste

Donne le code numérique du premier caractère de la chaîne de caractères Chaîne ou une liste des premiers caractères de tous les éléments de la liste.