N

nand

BooleanExpr1 nand BooleanExpr2 renvoie expression booléenne

BooleanList1 nand BooleanList2 renvoie liste booléenne

BooleanMatrix1 nand BooleanMatrix2 renvoie matrice booléenne

 

Renvoie la négation d'une opération logique and sur les deux arguments. Renvoie true (vrai) ou false (faux) ou une forme simplifiée de l'équation.

Pour les listes et matrices, renvoie le résultat des comparaisons, élément par élément.

Integer1 nand Integer2Þentier

Compare les représentations binaires de deux entiers en appliquant une opération nand. En interne, les deux entiers sont convertis en nombres binaires 64 bits signés. Lorsque les bits comparés correspondent, le résultat est 0 si dans les deux cas il s'agit d'un bit 1 ; dans les autres cas, le résultat est 1. La valeur donnée représente le résultat des bits et elle est affichée selon le mode de base utilisé.

Les entiers peuvent être entrés dans tout type de base. Pour une entrée binaire ou hexadécimale, vous devez utiliser respectivement le préfixe 0b ou 0h. Tout entier sans préfixe est considéré comme un nombre en écriture décimale (base 10).

nCr()

nCr(Valeur1, Valeur2)Þexpression

Pour les entiers Valeur1 et Valeur2 avec Valeur1 | Valeur2 | 0, nCr() donne le nombre de combinaisons de Valeur1 éléments pris parmi Valeur2 éléments. (Appelé aussi « coefficient binomial ».)

nCr(Valeur, 0)Þ1

nCr(Valeur, entierNég)Þ0

nCr(Valeur, entierPos)Þ Valeur·(ValeurN1)...     (ValeurNentierPos+1)/ entierPos!

nCr(Valeur, nonEntier)Þexpression!/     ((ValeurNnonEntier)!·nonEntier!)

nCr(Liste1, Liste2)Þliste

Donne une liste de combinaisons basées sur les paires d'éléments correspondantes dans les deux listes. Les arguments doivent être des listes comportant le même nombre d'éléments.

nCr(Matrice1, Matrice2)Þmatrice

Donne une matrice de combinaisons basées sur les paires d'éléments correspondantes dans les deux matrices. Les arguments doivent être des matrices comportant le même nombre d'éléments.

nDerivative()

nDerivative(Expr1,Var=Valeur[,Ordre])Þvaleur

nDerivative(Expr1,Var[,Ordre]) | Var=ValeurÞvaleur

Affiche la dérivée numérique calculée avec les méthodes de différenciation automatique.

Quand la valeur est spécifiée, celle-ci prévaut sur toute affectation de variable ou substitution précédente de type « | » pour la variable.

Si la variable Var ne contient pas de valeur numérique, Valeur doit être spécifiée.

L'ordre de la dérivée doit être 1 ou 2.

Remarque : l'algorithme nDerivative() présente une limitiation : il fonctionne de manière récursive à l'intérieur de l'expression non simplifiée et calcule la valeur de la dérivée première (et seconde, si cela est possible), puis évalue chacune des sous-expressions, ce qui peut générer un résultat inattendu.

Observez l'exemple ci-contre. La dérivée première de x·(x^2+x)^(1/3) en x=0 est égale à 0. Toutefois, comme la dérivée première de la sous-expression (x^2+x)^(1/3) n'est pas définie pour x=0 et que cette valeur est utilisée pour calculer la dérivée de l'expression complète, nDerivative() signale que le résultat n'est pas défini et affiche un message d'erreur.

Si vous rencontrez ce problème, vérifiez la solution en utilisant une représentation graphique. Vous pouvez également tenter d'utiliser centralDiff().

newList()

newList(nbreÉléments)Þliste

Donne une liste de dimension nbreÉléments. Tous les éléments sont nuls.

newMat()

newMat(nbreLignes, nbreColonnes)Þmatrice

Donne une matrice nulle de dimensions nbreLignes, nbreColonnes.

nfMax()

nfMax(Expr, Var)Þvaleur

nfMax(Expr, Var, LimitInf)Þvaleur

nfMax(Expr, Var, LimitInf, LimitSup)Þvaleur

nfMax(Expr, Var) | LimitInf{Var{LimitSupÞvaleur

Donne la valeur numérique possible de la variable Var au point où le maximum local de Expr survient.

Si LimitInf et LimitSup sont spécifiés, la fonction recherche le maximum local dans l'intervalle fermé [LimitInf,LimitSup].

nfMin()

nfMin(Expr, Var)Þvaleur

nfMin(Expr, Var, LimitInf)Þvaleur

nfMin(Expr, Var, LimitInf, LimitSup)Þvaleur

nfMin(Expr, Var) | LimitInf{Var{LimitSupÞvaleur

Donne la valeur numérique possible de la variable Var au point où le minimum local de Expr survient.

Si LimitInf et LimitSup sont spécifiés, la fonction recherche le minimum local dans l'intervalle fermé [LimitInf,LimitSup].

nInt()

nInt(Expr1, Var, Borne1, Borne2)Þexpression

Si l'intégrande Expr1 ne contient pas d'autre variable que Var et si Borne1 et Borne2 sont des constantes, en +ˆ ou en -ˆ, alors nInt() donne le calcul approché de ‰(Expr1, Var, Borne1, Borne2). Cette approximation correspond à une moyenne pondérée de certaines valeurs d'échantillon de l'intégrande dans l'intervalle Borne1<Var<Borne2.

L'objectif est d'atteindre une précision de six chiffres significatifs. L'algorithme s'adaptant, met un terme au calcul lorsqu'il semble avoir atteint cet objectif ou lorsqu'il paraît improbable que des échantillons supplémentaires produiront une amélioration notable.

Le message « Précision incertaine » s'affiche lorsque cet objectif ne semble pas atteint.

Il est possible de calculer une intégrale multiple en imbriquant plusieurs appels nInt(). Les bornes d'intégration peuvent dépendre des variables d'intégration les plus extérieures.

nom()

nom(tauxEffectif,CpY)Þvaleur

Fonction financière permettant de convertir le taux d'intérêt effectif tauxEffectif à un taux annuel nominal, CpY étant le nombre de périodes de calcul par an.

tauxEffectif doit être un nombre réel et CpY doit être un nombre réel > 0.

Remarque : voir également eff(), ici.

nor

BooleanExpr1 norBooleanExpr2 renvoie expression booléenne

BooleanList1 norBooleanList2 renvoie liste booléenne

BooleanMatrix1 norBooleanMatrix2 renvoie matrice booléenne

 

Renvoie la négation d'une opération logique or sur les deux arguments. Renvoie true (vrai) ou false (faux) ou une forme simplifiée de l'équation.

Pour les listes et matrices, renvoie le résultat des comparaisons, élément par élément.

Integer1 norInteger2Þentier

Compare les représentations binaires de deux entiers en appliquant une opération nor. En interne, les deux entiers sont convertis en nombres binaires 64 bits signés. Lorsque les bits comparés correspondent, le résultat est 1 si dans les deux cas il s'agit d'un bit 1 ; dans les autres cas, le résultat est 0. La valeur donnée représente le résultat des bits et elle est affichée selon le mode de base utilisé.

Les entiers peuvent être entrés dans tout type de base. Pour une entrée binaire ou hexadécimale, vous devez utiliser respectivement le préfixe 0b ou 0h. Tout entier sans préfixe est considéré comme un nombre en écriture décimale (base 10).

norm()

norm(Matrice)Þexpression

norm(Vecteur)Þexpression

Donne la norme de Frobenius.

normCdf()

normCdf(lowBound,upBound[,m[,s]])Þnombre si lowBound et upBound sont des nombres, liste si lowBound et upBound sont des listes

Calcule la probabilité qu'une variable suivant la loi normale de moyenne (m, valeur par défaut =0) et d'écart-type (sigma, valeur par défaut = 1) prenne des valeurs entre les bornes lowBound et upBound.

Pour P(X { upBound), définissez lowBound = .9E999.

 

normPdf()

normPdf(ValX[,m[,s]])Þnombre si ValX est un nombre, liste si ValX est une liste

Calcule la densité de probabilité de la loi normale à la valeur ValX spécifiée pour les paramètres m et s.

 

not

not Valeur1Þnombre

Donne true (vrai) ou false (faux) ou une forme simplifiée de l'argument.

not Entier1Þentier

Donne le complément à 1 d'un entier. En interne, Entier1 est converti en nombre binaire 64 bits signé. La valeur de chaque bit est inversée (0 devient 1, et vice versa) pour le complément à 1. Le résultat est affiché en fonction du mode Base utilisé.

Les entiers de tout type de base sont admis. Pour une entrée binaire ou hexadécimale, vous devez utiliser respectivement le préfixe 0b ou 0h. Tout entier sans préfixe est considéré comme un nombre en écriture décimale (base 10).

Si vous entrez un nombre dont le codage binaire signé dépasse 64 bits, il est ramené à l'aide d'une congruence dans la plage appropriée. Pour de plus amples informations, voir 4Base2,  ici.

En mode base Hex :

Important : utilisez le chiffre zéro et pas la lettre O.

 

En mode base Bin :

Pour afficher le résultat entier, appuyez sur 5, puis utilisez les touches 7 et 8 pour déplacer le curseur.

Remarque : une entrée binaire peut comporter jusqu'à 64 chiffres (sans compter le préfixe 0b) ; une entrée hexadécimale jusqu'à 16 chiffres.

nPr()

nPr(Valeur1, Valeur2)Þexpression

Pour les entiers Valeur1 et Valeur2 avec Valeur1 | Valeur2 | 0, nPr() donne le nombre de permutations de Valeur1 éléments pris parmi Valeur2 éléments.

nPr(Valeur, 0)Þ1

nPr(Valeur, entierNég) Þ 1/((Valeur+1)·(Valeur+2)... (ValeurNentierNég))

nPr(Valeur, entierPos) Þ Valeur·(ValeurN1)... (ValeurNentierPos+1)

nPr(Valeur, nonEntier) ÞValeur! / (ValeurNnonEntier)!

nPr(Liste1, Liste2)Þliste

Donne une liste de permutations basées sur les paires d'éléments correspondantes dans les deux listes. Les arguments doivent être des listes comportant le même nombre d'éléments.

nPr(Matrice1, Matrice2)Þmatrice

Donne une matrice de permutations basées sur les paires d'éléments correspondantes dans les deux matrices. Les arguments doivent être des matrices comportant le même nombre d'éléments.

npv()

npv(tauxIntérêt,MTO,ListeMT[,FréqMT])

Fonction financière permettant de calculer la valeur actuelle nette ; la somme des valeurs actuelles des mouvements d'entrée et de sortie de fonds. Un résultat positif pour NPV indique un investissement rentable.

tauxIntérêt est le taux à appliquer pour l'escompte des mouvements de trésorerie (taux de l'argent) sur une période donnée.

MT0 correspond au mouvement de trésorerie initial à l'heure 0 ; il doit s'agir d'un nombre réel.

Liste MT est une liste des montants de mouvements de trésorerie après le mouvement de trésorerie initial MT0.

FréqMT est une liste dans laquelle chaque élément indique la fréquence d'occurrence d'un montant de mouvement de trésorerie groupé (consécutif), correspondant à l'élément de ListeMT. La valeur par défaut est 1 ; si vous saisissez des valeurs, elles doivent être des entiers positifs < 10 000.

nSolve()

nSolve(Équation,Var[=Condition])Þ chaîne_nombre ou erreur

nSolve(Équation,Var[=Condition],LimitInf) Þchaîne_nombre ou erreur

nSolve(Équation,Var[=Condition],LimitInf,LimitSup) Þchaîne_nombre ou erreur

nSolve(Équation,Var[=Condition]) | LimitInf{Var{LimitSup Þchaîne_nombre ou erreur

Recherche de façon itérative une solution numérique réelle approchée pour Équation en fonction de sa variable. Spécifiez la variable comme suit :

variable

– ou –

variable = nombre réel

Par exemple, x est autorisé, de même que x=3.

Remarque : si plusieurs solutions sont possibles, vous pouvez utiliser une condition pour mieux déterminer une solution particulière.

nSolve() tente de déterminer un point où la valeur résiduelle est zéro ou deux points relativement rapprochés où la valeur résiduelle a un signe négatif et où son ordre de grandeur n'est pas excessif. S'il n'y parvient pas en utilisant un nombre réduit de points d'échantillon, la chaîne « Aucune solution n'a été trouvée » s'affiche.