Menu TI System
Ce sous-menu est situé sous Plus de modules (More Modules).
Remarque : Lors de la création d’un nouveau programme qui utilise ce module, il est recommandé d’utiliser le type de programme Partage de données (Data Sharing). Ceci garantit que tous les modules nécessaires sont importés.
Élément |
descriptions |
---|---|
from ti_system import * |
Importe toutes les méthodes (fonctions) du module ti_system. |
recall_value("name") |
Rappelle la valeur (value) d'une variable prédéfinie de l’OS nommée "name". |
store_value("name",value) |
Stocke la valeur (value) d'une variable Python dans une variable de l'OS nommée "name". |
recall_list("name") |
Rappelle une liste prédéfinie de l'OS nommée "name". |
store_list("name",list) |
Stocke une liste Python (list) dans une variable de type liste de l'OS nommée "name". |
eval_function("name",value) |
Évalue une fonction prédéfinie de l'OS à la valeur spécifiée. |
get_platform() |
Retourne « hh » pour la calculatrice et « dt » pour l’ordinateur de bureau. |
get_key() |
Retourne une chaîne représentant la touche enfoncée. La touche « 1 » retourne « 1 », la touche d’échappement retourne « esc », etc. Lorsque la fonction est appelée sans paramètres (get_key()), elle retourne immédiatement la chaîne de caractères vide (''). Lorsque la fonction est appelée avec un paramètre (get_key(1)), elle attend qu’une touche soit enfoncée. |
get_mouse() |
Retourne les coordonnées de la souris sous la forme d’un tuple à deux éléments, soit la position du pixel de la zone de tracé, soit (-1,-1) si la position est à l’extérieur de la zone de tracé. |
while get_key() != "esc": |
Exécutez les commandes dans la boucle « while » jusqu’à ce que la touche d’échappement « esc » soit enfoncée. |
clear_history() |
Efface l’historique de la console (Shell). |
get_time_ms() |
Retourne le temps en millisecondes avec une précision de l’ordre de la milliseconde. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour calculer une durée plutôt que de déterminer l’heure effective de l’horloge. |