Menu TI PlotLib

Remarque : Lors de la création d’un nouveau programme qui utilise ce module, il est recommandé d’utiliser le type de programme Tracé (x,y) et texte (Plotting (x,y) & Text). Ceci garantit que tous les modules nécessaires sont importés.

Élément

descriptions

import ti_plotlib as plt

Importe toutes les méthodes (fonctions) du module ti_plotlib dans l’espace de nom « plt ». Par conséquent, tous les noms de fonctions collés à partir des menus seront précédés de « plt. ».

 

Config

Élément

descriptions

cls()

Efface la zone de représentation graphique.

grid(x-scale,y-scale,"style")

Affiche une grille basée sur les échelles spécifiées pour les axes des x (x-scale) et des y (y-scale).

window(xmin,xmax,ymin,ymax)

Définit la fenêtre de représentation graphique en faisant correspondre l’intervalle horizontal (xmin, xmax) et l’intervalle vertical (ymin, ymax) spécifiés à la zone graphique allouée (pixels).

auto_window(x-list,y-list)

Met automatiquement à l’échelle la fenêtre graphique pour qu’elle corresponde à la plage de données comprises dans les listes x (x-list) et y (y-list) spécifiées dans le programme, préalablement à la fonction auto_window().

axes("mode")

Affiche les axes sur la fenêtre spécifiée dans la zone graphique.

labels("x-label","y-label",x,y)

Affiche les noms des axes x (x-label) et y (y-label) sur la représentation graphique aux positions définies respectivement par les arguments x et y.

title("title")

Affiche le titre (title) centré sur la ligne supérieure de la fenêtre.

show_plot()

Affiche le tracé en mémoire tampon.

Les fonctions use_buffer() et show_plot() sont utiles lorsque l’affichage de plusieurs objets à l’écran risque de provoquer des problèmes des ralentissements (dans certains cas).

use_buffer()

Active une mémoire tampon hors écran pour accélérer le tracé.

 

Ponctuation

Élément

descriptions

color(red,green,blue)

Définit la couleur pour tous les graphiques/graphes suivants.

cls()

Efface la zone de représentation graphique.

show_plot()

Exécute l’affichage de la représentation graphique tel qu’elle est configurée dans le programme.

scatter(x-list,y-list,"mark")

Trace une séquence de paires ordonnées à partir des listes de coordonnées x (x-list) et y (y-list) avec le style de marquage (mark) spécifié.

plot(x-list,y-list,"mark")

Trace une ligne en utilisant des paires ordonnées des listes de coordonnées x (x-list) et y (y-list) spécifiées.

plot(x,y,"mark")

Trace un point en utilisant les coordonnées x et y avec le style de marquage (mark) spécifié.

line(x1,y1,x2,y2,"mode")

Trace un segment de droite allant de (x1,y1) à (x2,y2).

lin_reg(x-list,y-list,"display")

Calcule et dessine le modèle de régression linéaire, ax+b, des listes x (x-list) et y (y-list).

pen("size","style")

Définit l’apparence de toutes les courbes suivantes jusqu’à ce que la fonction pen() suivante soit exécutée.

text_at(row,"text","align")

Affiche le texte (text) dans la zone graphique avec l’alignement (align) spécifié.

 

Propriétés

Élément

descriptions

xmin

Variable spécifiée pour les arguments de fenêtre définis comme plt.xmin.

xmax

Variable spécifiée pour les arguments de fenêtre définis comme plt.xmax.

ymin

Variable spécifiée pour les arguments de fenêtre définis comme plt.ymin.

ymax

Variable spécifiée pour les arguments de fenêtre définis comme plt.ymax.

m

Après l’exécution de plt.linreg() dans un programme, les valeurs calculées de la pente m et de l'ordonnée à l'origine b, sont stockées dans plt.m et plt.b.

b

Après l’exécution de plt.linreg() dans un programme, les valeurs calculées de la pente a et de l'ordonnée à l'origine b, sont stockées dans plt.a et plt.b.