Menu Time
Ce sous-menu est situé sous Plus de modules (More Modules).
Élément |
descriptions |
---|---|
from time import * |
Importe toutes les méthodes du module time. |
sleep(seconds) |
Interrompt le programme pendant le nombre spécifié de secondes. |
clock() |
Retourne le temps courant du processeur sous la forme d’un nombre flottant exprimé en secondes. |
localtime() |
Convertit un temps exprimé en secondes depuis le 1er janvier 2000 en un tuple de neuf éléments contenant : l’année, le mois, le jour du mois, l’heure, la minute, la seconde, le jour de la semaine, le jour de l’année et un indicateur de l’heure d’été (Daylight Savings Time, DST). Si l’argument optionnel (secondes) n’est pas fourni, alors l’horloge temps réel est utilisée. |
ticks_cpu() |
Retourne un compteur croissant (en millisecondes) spécifique au processeur (cpu) avec un point de référence arbitraire. Pour mesurer le temps de manière cohérente à travers différents systèmes, utilisez ticks_ms(). |
ticks_diff() |
Mesure la période entre deux appels consécutifs à la fonction ticks_cpu() ou ticks_ms(). Cette fonction ne doit pas être utilisée pour mesurer des périodes de temps longues. |