Aufrufen des Testmodus mit einem Testcode

Hinweis: Dies gilt für die Software TI-Nspire™ CX und TI-Nspire™ CX CAS, sofern nicht anders angegeben. Wenn Sie den Testcode nicht kennen, können Sie ihn mit der Methode Einschränkungen wählen erhalten.

1. Wählen Sie Datei > Testmodus > Testcode eingeben.

Dadurch wird das Dialogfeld „Testmodus-Konfiguration“ geöffnet.

2. Geben Sie Ihren achtstelligen Testcode ein.

Wenn der Code gültig ist, wird ein grünes Häkchen angezeigt. Das folgende Beispiel verwendet den TI Factory Default Code 0001-6382.

Wenn der Code validiert ist, wird er gespeichert und angezeigt, wenn das Dialogfeld Eingabe Testmodus-Code erneut aufgerufen wird.

Die gleichen Testcodes werden sowohl für die TI-Nspire™ Student Software als auch für die TI-Nspire™ CAS Student Software verwendet. Die Einstellungen für die Modi CAS und Exact Arithmetic werden gegebenenfalls ignoriert.

3. Klicken Sie auf Weiter.

Der Bildschirm „Zusammenfassung“ wird angezeigt, damit Sie die Einschränkungen überprüfen können. Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie einen anderen Code eingeben müssen.

4. Klicken Sie auf Eingabe Testmodus.
• Wenn es offene Dokumente oder Screenshots gibt, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.
• Das Softwarefenster wird auf die volle Größe Ihres Bildschirms maximiert und ein neues Dokument geöffnet.
• Vorhandene Daten in der Zwischenablage und im TI-Nspire™ Scratchpad werden gelöscht.
• Eine grüne Titelleiste zeigt an, dass sich die Software im Testmodus befindet. Es zeigt den Konfigurationsnamen (falls vorhanden), den Testcode, den Status des CAS- oder Exact Arithmetic-Modus (falls zutreffend), die während der Testsitzung verstrichene Zeit, das Informationssymbol und die Schaltfläche „Beenden“ an.

Prüfung Code-Beispiele

TI Werksseitige Standardeinschränkungen

• Standardwinkel = Grad
• CAS-Modus = Aus
• Numerischer Löser aktiviert

Minimale Beschränkungen

• Standardwinkel = Grad
• CAS-Modus = Ein
• Alle Einschränkungen aus

Maximale Beschränkungen

• Standardwinkel = Grad
• CAS-Modus = Aus
• Alle Einschränkungen ein

Hinweis: Maximale Anzahl von Einschränkungen. Der Testcode ändert sich, wenn noch weitere Einschränkungen hinzugefügt werden.