Sitzungsprotokolle packen und senden
Der Bezirksadministrator muss in regelmäßigen Abständen Einsatzberichte zu Auditzwecken an die Institution, von der die Fördergelder stammen, senden. Lehrer können angeforderte Sitzungsdateien einfach zu einem ZIP-Archiv hinzufügen und an den Administrator senden. Das ZIP-Archiv behält das Format und die Abhängigkeiten der Aufgabendateien bei. Es trägt einen Standardnamen, der dem Administrator die Identifikation des Archivs erleichtert.
Gehen Sie wie folgt vor, um die im Sitzungsprotokoll-Ordner enthaltenen Dateien einem ZIP-Archiv hinzuzufügen und an den Administrator zu senden.
| 1. | Klicken Sie im Arbeitsbereich Inhalte auf Datei > Sitzungsprotokolle packen. |
Hinweis: Dieses Menüelement steht nur bei vorheriger Erstellung des Sitzungsprotokoll-Ordners zur Verfügung.
Der vorherige Sitzungsprotokoll-Inhalt wird gespeichert. Weitere Sitzungsdaten werden zu den vorhandenen Dateien im gleichen Ordner wie bei den vorherigen Sitzungen hinzugefügt.
Die Software fügt die Dateien einem ZIP-Archiv hinzu und versieht dieses mit einem Standardnamen (TI_PKG_SessionLogs_MMDDYYYY). Das Dialogfeld „Protokolle packen“ öffnet sich.
| 2. | Klicken Sie auf Ja, um zum Speicherort des ZIP-Archivs zu gelangen. |
Windows® Explorer (oder Finder) öffnet sich. Das ZIP-Archiv wurde am selben Ort wie der SessionLogs-Ordner gespeichert.
PC:
...\Eigene Dateien\My TI-Nspire CX CAS Premium Teacher Software\
Mac®:
.../Dokumente/My TI-Nspire CX CAS Premium Teacher Software/
| 3. | Senden Sie das Archiv per E-Mail an den Administrator. |
Beim Start jeder neuen Sitzung werden der existierenden Datei neue Daten hinzugefügt. Sollten Sie die Informationen nicht länger benötigen, nachdem Sie diese an den Administrator weitergeleitet haben, können Sie sie aus dem SessionLogs-Ordner entfernen und das ZIP-Archiv aufbewahren. In diesem Fall wird das System beim nächsten Start einer Sitzung neue Dateien erstellen.