Daten als ein neues Dokument Speichern
Sie können von Schüler gesammelten Daten in Tabellenform anzeigen und als Lists & Spreadsheet-Dokument speichern. Dieses Dokument kann als Lernhilfe verwendet,oder an Schüler zur weiteren Analyse gesendet werden.
Hinweis: Sollte die Daten aus einer Listen-Frage kommen, werden die Spaltentitel in der Tabellenansicht als Namen für die Listen-Variablen benutzt. Sollten die Namen der Variablen unbrauchbar sein, werden sie von der Software umbenannt. Zum Beispiel, falls ein Leerzeichen vorhanden ist, wird es von der Software durch einen Unterstrich ersetzt.
| 1. | Um ein neues Lists & Spreadsheet-Dokument zu speichern, achten Sie darauf, dass Sie die Daten in der Tabellenansicht anzeigen. |
| 2. | Klicken irgendwo in der Tabelle mit der rechten Maustaste, und klicken Sie dann auf Tabelle an neues Dokument senden |
Hinweis: Versteckte Daten werden nicht übertragen. Falls Daten sortiert sind, wird die Sortierreihenfolge im neuen Dokument beibehalten.
Das Lists & Spreadsheet-Dokument wird im Arbeitsbereich „Dokumente“ geöffnet.