So öffnen Sie das Werkzeug Schnellumfrage
Sie können das Werkzeug Schnellumfrage von jedem Arbeitsbereich öffnen. Sie können eine Umfrage von einem bestehendem Dokument aus senden oder ein neues Dokument öffnen, um eine Umfrage zu beginnen.
Stellen Sie vor Beginn sicher, dass eine Klassensitzung aktiv ist.
| 1. | Klicken Sie auf Extras > Schnellumfrage oder klicken Sie auf . |
Das Dialogfeld 'Fragetyp wählen' öffnet sich.
| 2. | Wählen Sie einen Fragetyp aus und klicken Sie auf Einfügen. |
Es wird ein neues Dokument geöffnet, in dem die entsprechende Frage-Vorlage geöffnet ist und sich der Cursor im Textbereich Frage befindet.
Die Dokumente der Schnellumfrage heißen <Name der Klasse, Schnellumfrage Gruppe#, MM-TT.tns>. Zum Beispiel: Algebra1 - Mrs. Smith QP2 10-26.tns. Sie können die Umfrage beim Speichern umbenennen.
Hinweis: Alle Schnellumfragen für eine Klassensitzung sind in einer Registerkarte im Arbeitsbereich Dokumente enthalten. Eine neue Registerkarte wird gestartet, wenn die Anzahl der Fragen in der Umfrage 30 überschreitet, oder wenn Sie eine neue Klassensitzung beginnen.
Hinweis: Siehe Verwendung von Question in der Lehrer Software für mehr Informationen über die Fragetypen und über Fragen erstellen und konfigurieren.
.