Arbeiten mit Dokumenten im Press-to-Test-Modus

Wenn sich das Handheld im Press-to-Test Modus befindet, sind alle Verzeichnisse und Dokumente auf dem Handheld deaktiviert. Im Press-to-Test Modus sehen Sie nur den Press-to-Test Ordner in Eigene Dateien.

Lehrer können an Handhelds im Press-to-Test Modus Dokumente versenden und von diesen einsammeln. Wenn Sie ein von den Schülern im Press-to-Test Modus erstelltes oder bearbeitetes Dokument einsammeln möchten, müssen Sie dies tun, bevor die Schüler den Press-to-Test-Modus beenden.

Zugreifen auf den Press-to-Test-Ordner

1. Drücken Sie c, um den Hauptbildschirm anzuzeigen.
2. Wählen Sie Durchsuchen, um den Dateimanager zu öffnen.

TI-Nspire™ CX BS

TI-Nspire™ CX II BS

Sie können Verzeichnisse und Dokumente innerhalb des Press-to-Test Verzeichnisses erstellen, speichern oder löschen.

Erstellen eines neuen Dokuments

1. Drücken Sie c, um den Hauptbildschirm anzuzeigen.
2. Wählen Sie Neu oder drücken Sie / N um ein neues Dokument zu öffnen.
3. Markieren Sie mit und die Applikation, die Sie zur Seite hinzufügen möchten, und drücken Sie ·.

A Das Schloss-Symbol in der Titelleiste zeigt an, dass sich der Handheld im Press-to-Test-Modus befindet. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Symbol fahren, werden die Betriebssystemversion sowie der Testcode auf dem TI-Nspire™ CX II angezeigt.

TI-Nspire™ CX BS

TI-Nspire™ CX II BS