Übertragen von Press-to-Test-Einschränkungen

Mit der Funktion „Press-to-Test übertragen“ lässt sich ein bestimmter Satz von Press-to-Test-Einschränkungen schnell und ohne Computer an mehrere Schüler-Handhelds verteilen.

Anforderungen

• Wenn Sie Press-to-Test-Einstellungen an ein Handheld senden, das sich bereits im Press-to-Test-Modus befindet, werden die Einstellungen für die Einschränkungen auf dem empfangenden Handheld überschrieben und alle während der Press-to-Test-Sitzung erstellten Daten gehen verloren.
• Die Betriebssystemversion auf dem sendenden Handheld muss die gleiche oder höher sein als das Betriebssystem auf dem empfangenden TI-Nspire™-Handheld.
• Die Übertragung schlägt fehl, wenn das empfangende Handheld nicht über ausreichend Speicherplatz verfügt.

Übertragen der Einstellungen

1. Rufen Sie den Press-to-Test-Modus auf dem „sendenden“ Handheld auf. Achten Sie darauf, den jeweiligen Satz von Einschränkungen auszuwählen, der für die Prüfung benötigt wird.
2. Schließen Sie das sendende Handheld mit einem USB-Kabel mit 2 Mini-B-Steckern an das „empfangende“ Handheld an.

3. Vergewissern Sie sich, dass beide Handhelds eingeschaltet sind und das Press-to-Test-Fenster auf dem sendenden Handheld angezeigt wird. Wenn notwendig, schalten Sie das Handheld aus und anschließend wieder ein.

4. Wählen Sie Press-to-Test übertragen aus.

Die Press-to-Test-Winkeleinstellungen und -Einschränkungen werden auf das empfangende Handheld kopiert.

Nach Abschluss der Übertragung wird das empfangende Handheld im Press-to-Test-Modus neu gestartet und auf dem sendenden Handheld wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

Hinweis: Nun können beide Handhelds als sendende Handhelds verwendet werden.

5. Stellen Sie eine Verbindung mit dem nächsten empfangenden Handheld her und wiederholen Sie die Schritte ab Schritt 3, bis alle Handhelds konfiguriert sind.