Überprüfen der Einschränkungen im Press-to-Test-Modus

Sie können die Winkeleinstellungen und die aktiven Einschränkungen auf Handhelds im Press-to-Test-Modus überprüfen. Während der Testsitzung können die Einschränkungen nicht geändert werden. Wenn Sie Einschränkungen ändern möchten, müssen Sie dazu den Press-to-Test-Modus beenden und ihn anschließend mit neuen Einschränkungen wieder aufrufen.

So überprüfen Sie die aktuellen Einschränkungen:

1. Schalten Sie das Handheld zunächst aus und dann wieder ein.

Die gewählten Press-to-Test-Einstellungen werden in einem Dialogfeld angezeigt. Auf dem TI-Nspire™ CX II werden auch der Testcode und der CAS-Modus angezeigt.

TI-Nspire CX CAS BS
Standardeinschränkungen (keine Option zum Ausschalten von CAS)

TI-Nspire™ CX II CAS BS
Standardeinschränkungen bei deaktiviertem CAS

2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch die Einschränkungen zu scrollen.

TI-Nspire™ CX: Derzeit aktive Einschränkungen werden mit einem Häkchen angezeigt.