Betrieb des Handhelds im Press-to-Test-Modus

Wenn sich ein Handheld im Press-to-Test-Modus befindet, Die LED-Anzeige auf der Oberseite des Handhelds blinkt (beim TI-Nspire™ CX II). Anhand der LED können Sie schnell erkennen, ob sich das Handheld im Press-to-Test-Modus befindet – sogar, wenn das Handheld ausgeschaltet ist.

• (Numerisch) Wenn die LED-Anzeige grün-grün blinkt, sind alle Einschränkungen ausgewählt.
• (Exakt arithmetisch) Wenn die LED-Anzeige grün-grün blinkt, sind alle Einschränkungen ausgewählt und der „Rechenmodus „Exakt“ ist ausgeschaltet.
• (CAS) Wenn die LED-Anzeige grün-grün blinkt, sind alle Einschränkungen ausgewählt und CAS ist ausgeschaltet.
• Wenn die LED-Anzeige gelb-gelb blinkt, wurden eine oder mehrere Einschränkungen abgewählt.

Hinweise:

• Ältere TI-Nspire™ CAS Handhelds verfügen nicht über eine LED-Anzeige auf der Oberseite des Handhelds.
• Die LED auf dem TI-Nspire™ CM-C Handheld zeigt nur den Batteriestatus an. Sie blinkt nicht, wenn sich das Handheld Handheld im Press-to-Test-Modus befindet.

Systemeinstellungen

Die Systemeinstellungen, die vor dem Aufrufen des Press-to-Test-Modus wirksam waren, werden nicht an die Press‑to‑Test-Sitzung übergeben. Stattdessen werden die Systemeinstellungen beim ersten Aufrufen des Press-to-Testmodus in ihre Standardeinstellungen versetzt. Sie können die Systemeinstellungen im Press-to-Test-Modus ändern. Wenn Sie den Press-to-Test Modus beenden, werden die Systemeinstellungen auf die Einstellungen zurückgesetzt, die vor der Aktivierung des Press-to-Test Modus aktiv waren.

Freigabe von Speicherplatz für den Press-to-Test-Modus

Wenn das Handheld nicht über ausreichend Speicherplatz für das Aufrufen des Press-to-Test-Modus verfügt, wird eine Meldung angezeigt, die Ihnen vorschlägt, einige Dokumente zu löschen.

Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Sichern von Dokumenten auf einem Computer oder anderem Handheld und anschließendes Löschen dieser Dokumente von Ihrem Handheld. Sie können die Dokumente wiederherstellen, nachdem Sie den Press-to-Test Modus beendet haben.
• Löschen unnötiger Dokumente von Ihrem Handheld.

Eine detaillierte Anleitung zum Freigeben von Speicherplatz finden Sie im Abschnitt „Dateiverwaltung“ des zum Handheld gehörenden Leitfadens „Erste Schritte“.

Aus- und Einschalten des Handhelds im Press-to-Test-Modus

Wenn Sie das Handheld ausschalten oder es sich mit Automatic Power Down™ (APD™) ausschaltet, während der Press-to-Test Modus aktiv ist, bleibt das Handheld nach dem Einschalten im Prüfungsmodus. Eine Meldung erinnert Sie daran, dass sich das Handheld im Press-to-Test Modus befindet, und zeigt die ausgewählten Einschränkungen an.

TI-Nspire CX CAS BS
Standardeinschränkungen (keine Option zum Ausschalten von CAS)

TI-Nspire™ CX II CAS BS
Standardeinschränkungen bei deaktiviertem CAS

Hinweis: Wenn das Handheld im Press-to-Test-Modus abschaltet, während ein Dialogfeld geöffnet ist, wird das Dialogfeld beim Wiedereinschalten des Handhelds erneut angezeigt.

Automatische Speicherung

Wenn das Handheld im Press-to-Test-Modus neu gestartet wird, bleibt es im Prüfungsmodus und zeigt das zuletzt geöffnete Dokument erneut an.

Verwalten der Akkuleistung

Bei einem TI-Nspire™ oder TI-Nspire™ CAS Handheld können Sie Batterien entnehmen und ersetzen, während sich das Gerät im Press-to-Test Modus befindet. Wenn Sie die Akkus austauschen, bleibt das Handheld im Prüfungsmodus. Nach dem Wiedereinschalten wird das Erinnerungs-Dialogfeld angezeigt.

Vor einem Aufrufen des Press-to-Test-Modus oder vor einer Prüfung sollten Sie sicherstellen, dass der Akku auf den Handhelds, die aufladbare Akkus verwenden, voll aufgeladen ist.