Verlassen des Press-to-Test-Modus

Beim Verlassen des Press-to-Test-Modus auf einem Handheld geschieht Folgendes:

• Alle Dokumente, die während der Press-to-Test-Sitzung erstellt wurden, werden gelöscht. Wenn Sie den Press-to-Test-Modus erneut aufrufen, ist der Press-to-Test-Ordner leer.
• Alle Dateien und Systemeinstellungen werden in den Zustand zurückgesetzt, in dem sie sich vor dem Aufrufen des Press-to-Test-Modus befanden.
• Wenn Sie den Press-to-Test-Modus aktiviert haben, während ein Dokument geöffnet war, wird dieses Dokument in derselben Ansicht (Durchsuchen, Seitensortierer oder Seitenansicht) wiederhergestellt. Wenn das Dokument ungespeicherte Änderungen enthielt, bleiben diese Änderungen nicht gespeichert.
• Wenn kein Dokument geöffnet war, zeigt das Handheld den Ordner „Eigene Dateien" an.

Verwenden eines anderen Handhelds zum Beenden des Press-to-Test-Modus

Sie können den Press-to-Test-Modus auf Ihrem Handheld verlassen, indem Sie es mit einem anderen Handheld verbinden und den Menübefehl Press-To-Test beenden verwenden. Die beiden Handhelds können kombiniert werden. Sie können beispielsweise ein TI‑Nspire™ CX II Handheld mit einem TI‑Nspire™ Handheld oder ein TI‑Nspire™ CAS Handheld mit einem Handheld ohne CAS verbinden.

Wichtig: Wenn sich das andere Handheld im Press-to-Test-Modus befindet, wird auf ihm Press-to-Test ebenfalls beendet.

1. Stellen Sie die Verbindung zu dem anderen Handheld über das Geräte-Verbindungskabel her.
2. Stellen Sie sicher, dass beide Handhelds eingeschaltet sind.
3. Drücken Sie auf Ihrem Handheld c, um den Startbildschirm aufzurufen.
4. Wählen Sie Durchsuchen, und drücken Sie anschließend ~, um das Menü Dokumente anzuzeigen.
5. Wählen Sie im Menü Dokumente Press-to-Test > Press-To-Test beenden aus. Diese Menüoption steht nur im Press-to-Test-Modus zur Verfügung.

• Ihr Handheld beendet den Press-to-Test-Modus und führt einen Neustart im normalen Modus durch. Wenn sich das andere Handheld im Press-to-Test-Modus befindet, wird auf ihm Press-to-Test ebenfalls beendet und es führt einen Neustart durch.
• Wenn das Handheld nicht richtig angeschlossen ist, wird auf ihm folgende Meldung angezeigt.

• Das Handheld bleibt im Press-to-Test-Modus, bis es neu gestartet wird. Wenn Sie das Kabel vor dem Neustart trennen, bleibt das Handheld im Press-to-Test-Modus.

Hinweis: Sie können den Press-to-Test Modus auch beenden, indem Sie eine BS-Aktualisierung (von einem anderen Handheld oder über die Computer-Software) erfolgreich empfangen. Empfängt das Handheld die gleiche Betriebssystemversion, wird Press-to-Test auf diesem Handheld nicht beendet.